This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:不带 OTG 的升压模式

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25892, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129054/bq25890h-boost-mode-without-otg

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25892BQ25895BQ25985

我想在不启用 OTG 或在 VBUS 上施加升压电压的情况下使用升压模式。 我有时需要比电池电压高得多的内部使用电压、我不想添加单独的升压转换器。 负载仅为几毫安(LED 指示灯驱动器)。

是否有办法禁用 RBFET (Q1)、但仍运行升压稳压器、并从 SW 或 PMID 获取负载?

如果我们使用的是 BQ25890或 BQ25892、这会有什么不同吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑引脚兼容的 BQ25895。 对于 BQ25895、当启用升压模式时、RBFET Q1关断。 只有 PMID 是升压输出。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下吗? 我在 BQ25985数据表中没有看到这一点、但我看到了注释:

    在升压模式期间、状态寄存器 VBUS_STAT 位被设定为111、缺省情况下、VBUS 输出为5V
    (可通过 BOOSTV 寄存器位进行选择)。 当 BAT 高于 VOTG_BAT 阈值时、升压输出被保持

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25890/890H、Q1 RBFET 在升压模式下导通。 升压模式电流限制(REG0A[2:0])通过 Q1 RBFET 实现。  

    对于 BQ25895、 由于 Q1 RBFET 在升压模式下处于关闭  状态、因此没有升压模式电流限制、并且删除了 REG0A[2:0]功能。 因此 、切勿使  系统设计的升压操作过载、这一点很重要。

    谢谢、

    宁。