This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:WebBench 设计展示了并联的高侧和低侧 MOSFET。 这是允许的吗?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129774/lm25116-webbench-design-shows-paralleled-high-and-low-side-mosfets-is-this-allowed

器件型号:LM25116

您好!

我正在使用 LM25116进行设计。 WebBench 设计在高侧和低侧 MOSFET 上显示了2个并联 MOSFET。

这是允许的吗? 并联 MOSFET 是否存在任何问题?

谢谢你

e2e.ti.com/.../WBDesign6-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff  

    最好并联使用两个 MOSFET、以提高最大输出电流能力。 通过并联2个 MOSFET、可降低导通损耗、因为有效 Rdson 变为一半。  

    请确保 MOSFET 的栅极电荷足够小、以便 VCC 稳压器处理 MOSFET 驱动电流。   

    -李家祥