This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824:推荐的替代解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129537/tps54824-tps54824-recommended-alternate-solution

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: AFE7900EVM

您好、支持团队、

我们正在寻找电源管理 IC 的替代选项- TPS54824、 我的 AFE7900EVM TI 评估板中使用的 TPS54824  IC 缺货且交货周期非常长,因此 TI 终端是否可以提供功能与现货相同的备选器件型号。 那么、这对我们非常有帮助。  

我们没有与 P2P 兼容的要求、可以使用不同的封装器件。 输入电压要求为5V、输出电压要求为0.9V、1.2V AD 2.2V。最大额定电流要求:与 TPS54824相同。  

实际上、此直流/直流转换器(TPS54824-3数量)在我的评估板中用于上述用途。 我们正在寻找一款备选直流/直流转换器,该转换器在技术规格方面兼容,包括准时、LDO 输入到电源正常输出接通时间。

因为我们使用此直流/直流转换器的电源正常状态来支持更多的直流/直流转换器。  这意味着我们的加电排序取决于一个直流/直流转换器电源正常状态的持续时间。 因此、如果我们要选择 TPS54824的替代选项、则需要确保从输入电压到输出生成电源正常信号所需的持续时间应与 TPS54824相同。  

这就是为什么,我向它提出了问题,因为不同的软件包将是可以的。 但要求兼容的转换器具有精确匹配的技术规格、包括时序限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、  

    我在内部查看此请求、下周我将回来。  

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Maitry、  

    请离线联系我

    谢谢

    Tahar