TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142硬件连接和 I2C 软件问题

Guru* 97260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130072/bq769142-bq769142-hardware-connection-and-i2c-software-issue

器件型号:BQ769142

大家好、

很高兴与您交谈! 我的客户 对 BQ769142有两个问题。

当电路连接如上所示时:
采样结果是前9个灯串具有正确的值。 但是、第10个灯串位于 VC16上、VC16采样值大1V、总电压也大1V。
将 Vcell 模式配置为0x3ff 时、我发现报告了欠压保护、但实际上没有欠压保护。
将 Vcell 模式配置为0x81ff 时、不报告 VC16上的过压。
因此、应如何在此连接方法下配置 Vcell 模式?

官方网站上的演示在进行 I2C 通信时增加了2ms 的延迟、如下所示。 该延迟对于实际项目而言太长。 那么、我们是否必须添加延迟? 如果不添加延迟时间、会发生什么情况?  这段时间是否可以调整为更小的值?  

非常感谢!

BRS、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    该系统中连接了多少个电池? 您提到的两个寄存器设置都适用于10节电池-这是正确的吗? 您的图片显示了13节电池?

    您需要为连接到电池的每个 VC 引脚设置寄存器、因此根据您的图片、该寄存器应为0x8FFF。

    对于使用0x3E 的子命令、我们建议等待2ms、否则从0x40读取的数据可能不会就绪。 TRM 的表9-2显示了不同子命令的平均执行时间。 另一个选项是从0x3E 轮询以查看命令何时成功执行(如 BQ769x2软件开发指南中所述)。

    此致、

    Matt