This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:EVM 板 VIMON 线性度和计算得出的误差

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130144/tps48111q1evm-evm-board-vimon-linearity-and-calculated-error

器件型号:TPS48111Q1EVM

尊敬的专家:

我已经和客户一起应用了 TPS48111-EVM、他们通过同时连接直流电源和电子负载来测试电路板。 通过将电子负载上的电流读作实际电流值、使用万用表检测 VIMON、并以41.2kΩ Ω 和20kΩ Ω 的两个比率测试0至10A 的情况。 发现根据实际电流计算的 VIMON 的绝对误差超过90mV 至实际万用表检测到的200mV 以上。 这种绝对误差似乎并不规律。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 他们为导致此错误而采取的任何错误步骤?
在4811电路板的实际应用中、还发现 VIMON 的线性度良好、但 VIMON 与计算值之间具有40%的固定偏差。 Rsns、Rset 和 Rimon 与演示板一致。 3%)、您是否有类似问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    如何测量实际负载电流?

    您能否共享负载电流与 Vimon 电压的测量表  

    此致、

    Rakesh