This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:在 EV2400和 KEPKO 上、令人厌烦的"现场维护&quot

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129756/bq25731evm-annoying-site-maintenance-on-ev2400-and-keptko-alternative

器件型号:BQ25731EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400USB2ANY

您好:

令人震惊的是、我们甚至需要 EV2400 (200美元)来使用 BQ25731EVM!

然后、 我们在过去6小时内反复收到"抱歉、我们正在维护网站"。

是否可以修复此 Pl?

我们希望将 EV2400与 BQ25731EVM 配合使用。

另一件事是确定具有36V 电源和12安培拉电流/灌电流能力的电源:以 KEPCO 为基准。 还有其他 DIY 可能性吗?

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    我已经在另一个帖子中提到了电源。  

    对于 EV2400、您也 可以使用 USB2ANY、其成本是 EV2400的一半。  

    维修后、站点将返回。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger 您好:

    Thnx 代表 Scoop.abouyt USB2ANY

    但它不在 TI 网站上:我怀疑经销商销售它是2倍!

    例如、我们以139的价格购买了 BQ25731EVM、其他产品的价格为200美元...

    USB2ANY 必须相同。

    有什么关于如何从 TI 海外获取它的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    我是一名技术支持人员、不知道采购。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。 我将关闭此主题。