This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:V-sense 和输出占空比之间的关系是什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129174/uc2843-what-is-relation-between-v-sense-and-ouput-duty-cycle

器件型号:UC2843

您好!

将 UC2843用作 PWM 发生器的 I m 为0%至100%占空比。

我假设 I SENSE 的输入电压与输出占空比之间存在以下关系  

UC2843D8引脚3上的输入电压 输出占空比
   
1.00 0%
0.90 10%
0.80 20%
0.70 30%
0.60 40%
0.50 50%
0.40. 60%
0.30 70%
0.20. 80%
0.10 90%
0.00 100%

但是,当我观察到实际结果时,情况并非如此,这与我的假设不同。

我在数据表中也找不到任何相对公式,它通过 I SENSE 引脚上的相应输入模拟电压推导输出 PWM 占空比。

请给出建议什么是公式? 我在哪里找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想死区时间很长、因此 Dmax 小于100%。 请参阅以下公式。  

    您可以减少 CT、它可以提供帮助。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复、

    实际上、我使用的是 CT=100nF、RT=22K  我的频率大约为1kHz

    即使我使用上述公式计算 Dmax、我们也会得到值为97%最大占空比

    但实际上、我们达到了80%

    我们想知道 Isense 输入模拟电压和输出 PWM 占空比之间的关系

    是否有任何公式可以告诉我们输入(Isense 引脚上的模拟电压)与输出 PWM 占空比之间的关系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大占空比由 RT 和 CT 确定。 Isense 只是缩短了导通时间。 在输入电压非常低的情况下、它将具有 Gert 最大占空比。

    您能否尝试更小的 CT、例如10nF 和更高的 RT、 请告诉我它是如何工作的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean Xu、

    实际上、我的要求是获得  占空比为5%至95%的输出 PWM。

    因此、我需要定义输入 I SENSE 电压范围、该范围负责在输出端生成预期的 PWM。

    因此、我们需要 I sense 和 PWM 占空比之间的关系。

    可以为我们提供适当的公式、以根据输入 I 感应电压推导 PWM 占空比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想知道当我在输出端需要5%占空比时、我需要施加多少 I SENSE 电压。  

    反之亦然

    我想知道当我在输出端需要95%占空比时、我需要施加多少 I sense 电压

     I SENSE 引脚电压 ?v = 5%占空比。

    I SENSE 引脚电压 ?v = 95%占空比。

    我想知道 I-sense 输入电压和输出 PWM 占空比之间的关系。

    是否有任何比例公式可使用相应的模拟电压将 I SENSE 引脚作为输入来计算输出占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin、

    在电压模式控制中、应在 ISENSE 引脚上施加斜坡波形、并将斜坡与内部 COMP 电压进行比较以生成 PWM 信号。 我建议 在 ISENSE 上施加一个固定斜坡、然后在 COMP 上施加不同的直流电压。 最大占空比仍 由决定  

    此致、

    肖恩