This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:CDM 数据请求

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128354/lp2985-n-cdm-data-request

器件型号:LP2985-N

您好、支持团队。

在《资格认证摘要》中,清洁发展机制的结果被描述为"见数据表"。
但是、数据表未显示 CDM 的结果。


请告诉我 LP2985AIM5-3.6/NOPB 的 CDM 数据。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须深入研究一些旧的记录,以找到该部分的清洁发展机制数据。 请给我几天时间在此处查找 ESD 数据。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDM ESD 电压为1000V。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    标记