This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:封装尺寸

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130096/lmz21700-package-dimensions

器件型号:LMZ21700

希望创建一个用于对 LMZ21700进行基准测试的插座。 标签 A 的最小/最大尺寸是多少? 为了说明这一点、铜焊盘和 PCB 基座之间的测量值是否为0.08?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    A 是内部电感器尺寸。 最大为1.2mm 0.08是 PCB 铜焊盘和基座之间的测量值。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的帮助、非常感谢您的帮助!

    - Rob