This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UC3845

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127443/uc3845-uc3845

器件型号:UC3845
主题中讨论的其他器件: UC3854

你(们)好  

我将 UC3845 IC 用于正向转换器的 PWM 生成。 但它在 Rt/CT 引脚4处产生4kHz 频率。 但 在 UC3854的引脚6上不会产生 PWM。 这背后的原因是什么?

请建议解决方案。

谢谢、此致

Dhiren Sahoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路中使用了什么 RT 和 CT? 这些值不清楚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们关闭这个线程。 如果您有疑问、请启动新的问题。 谢谢。