This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A50:PMBus 兼容性

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542A50, TPS549A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129288/tps542a50-pmbus-compatability

器件型号:TPS542A50
主题中讨论的其他器件: TPS549A20

大家好、

该器件可以用于 PMBus 还是仅用于 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS542A50器件 仅为 I2C。   TPS542A50EVM 使用融合数字 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivid:

    TPS542A50从 TPS549A20升级到什么、

    您会为我的客户比较这两者吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一 个比较链接

    比较显示了差异。   

    TPS542A50上的 FET 电阻较低、开关频率和温度范围较高。   

    TPS542A50上不支持 PMBus 命令。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps542a50.pdf#page=23 显示了 TPS542A50的寄存器映射。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps549a20.pdf#page=25 显示了支持的 PMBus 命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是否可以知道 I2C 和 PMBus 之间的主要区别?

    我认为它们几乎是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 是一种通信协议。 I2C 通信使用两条线、串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。

    SMBus 基于 I2C 协议。 SMBus 使用 I2C 物理层、即 两线制接口、器件寻址、启动和停止条件等

    PMBus 是另一种基于 SMBus 的协议。  PMBus 是 SMBus 的扩展、它是与功率器件进行通信的更高效方式。 PMBus 定义了电源器件所需的一组命令和数据结构。

    PMBus 支持电源器件的配置、控制、监控和故障管理。

     支持 I2C 的电源器件可以配置和控制器件、但命令集和数据结构将由器件制造商定义。