This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431AQDBVR 和 TL431AQDBVRQ1之间的差异

Guru**** 2812625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129488/tl431-difference-betwenn-tl431aqdbvr-and-tl431aqdbvrq1

器件型号:TL431

大家好、我是 Nakamura。

我不确定哪个论坛对我的担忧是正确的、

但我需要通过客户认证、才能  将 TL431AQDBVR 用作 TL431AQDBVRQ1的替代产品。

因此、我希望您确认匹配比较表 是否正确、

如果还有其他的差别,请告诉我。

谢谢、Nakamura

  

字段

TL431AQDBVRQ1

TL431AQDBVR

电气特性

相同

相同

建议运行条件

相同

相同

上一过程

美国

美国

引线框

NiPdAu

NiPdAu | SN

粘接

同一行

同一行

模具

同一行

同一行

封装形式

相同

相同

印刷编号

战术

TAQG、TAQJ、TAQU

包装类型

卷带/3000

卷带/3000

测试流程

基于 AEC-Q100

标准

工厂(组件)

这是一个

这是一个

可靠性测试

相同

相同

质量控制

基于 AEC-Q100

标准

其他
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅每个器件的单独数据表和可靠性报告、了解任何微小的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud。

    感谢你的答复。

    但是、这个基于数据表的列表是我可以做得最好的事情

    这就是为什么我希望你回答这个列表是否正确、如果 你知道更多的差异、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    概括而言、您的总结是正确的。  请参阅每个器件的单独数据表和可靠性报告、了解 任何微小的差异。