This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:TPSI3052-Q1是否可用于控制串联 IGBT?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129625/tpsi3052-q1-can-tpsi3052-q1-be-used-to-control-series-igbts

器件型号:TPSI3052-Q1

大家好、

能否使用 TPSI3052-Q1控制串联 IGBT?

如下所示、

VIN=2200V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    非常感谢您与我们联系。  

    遗憾的是、此配置将不起作用。 TPSI3052-Q1 VIOWM 的隔离工作电压为1.4kV 直流。 该额定值决定了我们可以在次级侧的任何引脚中相对于初级侧具有的电压。 在这种情况下、您可以观察到 VSSS 可能比初级侧高2.2kV 直流、这高于器件的额定值。  

    请告诉我们这是否能解答您的问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、您是说该解决方案不能像这样驱动串联 IGBT?

    如果我想驱动高电压配置、 您能提供合适的解决方案吗? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    非常感谢您的参与。

    基本上、您需要的是一个能够在2200V 以上浮动的器件。 我正在检查隔离式栅极驱动器是否具有额定电压为该工作电压的器件。 我注意到一些额定电压为2121V 的器件。 我不确定这些器件中是否有一个可用于您的应用。 如果工作电压高于建议的工作条件、则会影响隔离栅的使用寿命。 您可以访问隔离式栅极驱动器、在此处了解更多详细信息。

    您是否需要此器件的隔离? 如果您不需要隔离、则可以使用某种自举配置来创建高侧栅极驱动器。 如果您的系统不需要隔离、这将是最好的方法。  

    请告诉我们这是否有帮助。   

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克