This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A 热插拔控制器设计验证

Guru**** 2509875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, TPS25990, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129318/lm25066a-lm25066a-hotswap-controller-design-verification

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: TPS25990、LM25066

我们计划 在设计中使用 LM25066A。 我们根据 TI 工作表和培训视频中提供的设计计算表选择了主要组件。 我将原理图和设计计算表附在附件中。 请帮我提供同样的评论。  e2e.ti.com/.../HOT_5F00_SWAP_5F00_CNTRL_5F00_REVIEW_5F00_DOCS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ariharan、

    感谢您的联系。 我想在此提出我们的集成电子保险丝解决方案。 我在这里向您发送朋友请求。 请接受、然后我们将继续在那里进行讨论。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    当然、我们可以进行讨论。 到目前为止、我们更喜欢使用该解决方案、因为我们几乎已经完成了设计。 除了备选建议、您还能找到有关所提交器件 LM25066A 的任何评论意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariharan,

    Tejas 中的许多组开始使用集成 FET TPS25990 50A 电子保险丝与 PMBus。  这将简化您的设计。 请致电7022997629 ( Dilip.Mohol@ti.com)与我联系

    Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    感谢您提供宝贵的建议和反馈。 遗憾的是、我们无法使用建议的器件。 请您帮助我们尽早查看提交的器件。  

    阿里哈兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariharan、

    我会在今晚之前与大家分享检讨的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ariharan、

    请参阅以下观察结果。  

    1. 将一个小电容 CIN (100nF 至1μF μ F)直接放置在 LM25066的 VIN 和 GND 引脚附近、COUT (1μF μ F 至10μF μ F)直接放置在 VOUT 和 GND 引脚附近 、以帮助更大限度地减少输入电源线路上可能发生的瞬变。
    2. R252和 C837应为 DNP。
    3.    需要在输出端放置肖特基二极管(SK153-TP 或等效器件)、以防止输出电压在短路事件期间变得过负。
    4. 将 R263设为10Ω Ω。
    5. LM25066周围各种组件的接地连接应直接连接到另一端和 LM25066的 GND 引脚、然后在一个点连接到系统接地。 请勿通过大电流接地线将各种元件接地端相互连接。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 AN-2100。
    6. 我是否可以知道 D1的用途?
    7. 将 R243设为6.49kΩ Ω、以便在56W 的最小功率限制上提供更多裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avishek

    肖特基二极管是否放置在原理图中的以下位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特基二极管 (SK153-TP 或等效产品)放置在输出端、如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回答。 除了该肖特基二极管、我们已经实现了所有评论意见。 如果没有该二极管就可以继续操作、那么在 PCB 中、我们没有必要的空间来容纳该二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariharan、

     肖特基二极管的用途是针对 LM25066  提供负电压保护(器件只能处理-0.3V)。 TVS 二极管在输入端的作用是保护 LM25066免受正高电压的影响。 我们建议所有具有热插拔控制器的设计在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管(针对瞬态)。

    假设设备输出热短路条件:-  

    在短路条件/热短路期间 、假设 di/dt =(0A 至100A)/10nsec = 10¹°Ω

    假设布线电感为10nH

    电感器上的电压将为10nH *(- 10¹°)=-100V。

    假设输入侧和输出侧的两个电感走线具有10nH 电感,将产生100V 正尖峰(器件输入) 和负尖峰(器件输出)。 这将损坏器件。

    因此、建议使用 TVD 二极管和肖特基二极管。  该电压将根据迹线电感而变化。(此问题可能在热短路条件下出现)

    如果 存在空间 限制、我们始终建议使用 TPS25990

     

     此致

    Dilip