This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:电压轨突然变化

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130062/ucd9090a-sudden-change-in-voltage-rails

器件型号:UCD9090A

我们正在 项目中使用 ArriaV 5AGXMB1G4F40C5G FPGA、最近我们组装了4个 PCBA 用于工具测试。 我们将在所有4个电路板中观察到以下问题。

当打开 FPGA IO 电压3.3V 时,收发器电压增加到1.38V 而不是1.15V,当3.3V 关闭时,收发器电压不会从1.15V 变为1.38V。 我们将电源序列发生 器 UCD9090ARGZT 用于 FPGA 电源定序、由于收发器电压的增加、我们将在 TI 电源定序器工具中观察 OVF 误差。

    • 我们不确定3.3V 如何影响1.15V 电压。 由于此问题,我们无法继续进行测试,这会影响我们的交付成果。 请帮助我们尽早解决此问题。
    • 为什么在打开3.3V 电源时1.15V 降压稳压器(TPS62822DLCT)生成1.3V 电压?

    • 当发生 OVF 故障时、不会关闭电压。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090A 是一款定序和监控器件、不会生成任何模拟电源。 为1.15至1.38。 您必须检查原理图以查看信号是否正确放置。 UCD 不会生成1.15V 或1.38V 电压。 它来自电源

    我们无法回答问题1和2、因为这些是您的设计所决定的、并且不受 UCD 控制。

    对于最后一个问题、必须启用故障响应、以便在发生故障时关闭系统。 请参阅以下文件。

    e2e.ti.com/.../2860.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe