This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492EVM-003:在跳闸电流限制后、循环 UVEN 不会在负载电流情况下释放故障锁存器。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2492EVM-003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127898/tps2492evm-003-after-tripping-the-current-limit-cycling-the-uven-does-not-release-the-fault-latch-with-a-load-current

器件型号:TPS2492EVM-003
主题中讨论的其他器件:TPS2492

我们正在开发采用 TPS2492的设计、并在 开发该设计时购买了评估板(TPS2492EVM-003)来表征 IC 的特性。

在评估板上跳闸电流限制后、我们会看到一些意外行为。  将负载电流向下绕回到跳闸点以下并循环 UVEN (通过板载开关 S1)后、输出不会恢复。

我已附上一个视频进行演示。

我们尚未调整 Eval 上的任何默认组件或值。 电路板。

是否可以在负载电流不为0A 的情况下恢复输出?

e2e.ti.com/.../EFuse-Test.MOV

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    负载必须低于 TPS2492的功率限制设置才能成功启动。

    负载类型和启动负载是什么? 我们建议使用 TPS2492的 PGOOD 来启用负载

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    您是否能够观看我随附的测试设置视频? 演示了我们的测试设置。

    我们使用的是48V 变体评估板"TPS2492EVM-003"、其中我们了解的配置跳闸点为5A。  我们发现它为~4.9A、足以用于我们的台式测试。

    我们从1A 输出启动器件恒定电流负载、PGOOD LED 亮起、 并以100mA 为增量将其增加 到~5A。  该器件在4.9A 时跳闸、使输出正确断电并断言故障线路、从而正确点亮相应的故障 LED。

     然后、我们将 恒定电流负载降低回1A、然后将 S1切换开关路由到 UVEN 至'Dis (GND)、然后再切换回 ENA (NC)。 在负载电流为1A 时切换 S1开关后、故障 LED 和输出锁存器意外未释放、因此输出保持断电状态。

    我们还尝试使用在负载上拉~1A 的电阻负载来设置测试。  在这种情况下、通过开关 S1正确打开和关闭输出、但我们随后调整了输出电阻、通过负载拉取~4A、并再次观察到切换 S1开关会正确地使输出断电、但不会释放闩锁以重新为输出供电。

    被动调节组件中是否有任何我们可能需要调整的东西、或者通常应该注意我们的负载电流和允许的床头柜等?

    例如、我们期望输出能够在允许的电流阈值(低于跳变点)内切换、并且输出电压未发生变化。

    非常感谢、

    Peter Seetal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Peter:

    该工具不支持观看视频。 您能否以图像的形式附加。

    请使用电阻负载或您的终端应用负载进行评估。 一些电子负载在恒流模式下的行为怪异。

    您能否共享要检查的 Vout、计时器电压、栅极和电流波形。  

    您可以启动的最大负载为 PLIM/48V。 您需要提高功率限制阈值以启动更高的负载

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

     在此消息之后、我将上传.mp4视频、而不是.mov。 这可能更符合插件的偏好。  

    到目前为止、我们已使用以下负载测试了评估板:

    • 电子负载恒流灌电流
    • 电子负载-恒 定电阻
    • 步进电机模块

    此设计中将有多个通道、每个通道都有自己的热插拔控制器(与电子保险丝类似使用-上游有一个理想二极管 IC)。 步进电机模块是多个通道中功率要求最高的负载、它将有自己的专用热插拔控制器 IC。

    在恒定灌电流负载下、如前所述、将负载电流以0.1A 为增量从1A 增加到4.9A (触发 电流跳闸)-在将负载电流降低到1A 后、将 S1切换到"DIS"、 然后将 S1切换到"ENA"-输出故障锁存器在我们将负载电流降低至0A 之前已经释放、也不会释放。

    在恒阻负载下、我们以20R (~2.4A 负载电流)启动器件、并将负载电阻降低至9R (触发电流跳闸)-在将 S1切换为"DIS"后、将负载电阻提高回12R (~4A 负载电流)、  然后将 S1切换到"ENA"-输出故障锁存没有释放也不会释放。 如果我们再次将负载电阻增加到~20R、它确实会释放输出故障锁存器并将 PGOOD 输出置为有效。 Picoscope 示波器的波形图像随附20R 和9R 负载、其中通道1显示"Vout"、通道2显示"Vtimer"。

    我们打算使用的步进电机模块连接在一起、因此最初会出现较大的浪涌电流。  我们从评估板中移除了 C4并将其替换为额定电容适当的100nF 电容器(图片已附)。 可解决浪涌电流问题并正确打开和关闭输出(正确锁存/释放故障锁存器)。 我已经在热插拔控制器负载上使用这个步进电机模块连接了 Vout、Iout 和 Poout 波形。  然后、我们在电机模块上放置了一个4700uF 电容器、制造商建议使用该电容器、然后在将 S1开关从'ENA'移到'DIS'时无法"正确"地"打开和关闭输出。  遗憾的是、我目前没有任何波形可与负载上的4700uF 电容器共享。

    除了使用100nF 电容器替换 C4之外、评估板还安装了所有默认组件。  我们有48V、5A 电路板变体。

    对于 我们可能需要对电路板进行的任何配置更改、或者对于驱动我们的步进电机模块负载的任何设计建议、我想听听您的想法和建议。

    请在下面找到我们正在使用的步进电机模块的链接。  还随附了多张相应标记的波形照片。

    https://en.nanotec.com/products/2485-pd4-e601l42-e-65-2 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100nF C4电容模块用于解决步进电机模块负载的浪涌问题。

    我们板的默认配置。 在该状态下进行电子直流负载测量(恒定电流和电阻)。

    具有电子直流负载的 VOUT 和 Vtimer (恒定电阻)

    具有电子直流负载(恒定电阻)的 VOUT 和 Vtimer -放电持续时间

    具有电子直流负载(恒定电阻)的 VOUT 和 Vtimer -充电持续时间

    VOUT、Iout 和 Poout、步进电机模块作为负载-这是在 C4 Mod. 就地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EFuse-Test.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    设计中设置的 PLIM 阈值是多少? 您能否使用数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2492.pdf 中的方程式11和12进行计算 并告诉我。

    正如我提到过 的、启动负载必须< PLIM/48V 才能成功启动。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我刚刚简单介绍了数据表中的等式9、11和12。 我从等式9中得到了一些非常奇怪的数字、首先我需要您进行完整性检查、其次  、如果正确的话、这个数字会令人惊讶地低。  我无法计算等式12、因为我不知道 PLIM (act)的值。  重新排列公式11、我得到了'VPROG'的0V52。  遗憾 的是、我目前无法实际测量"VPROG"上的实际电压。 我想、"Vref"应该是4V。 使用等式9、我得到19.6W。

    如果您能确认您的电路也能获得什么"PLIM"、我将不胜感激。  希望在某处对其进行了记录、因为它是 TI 的设计、它是默认的评估板(48V 5A 配置)。

    我们的评估板位于默认配置(评估板用户手册的第9页和第10页、链接如下)中、但现在组装的 R11和 C4除外。 R11 = 1k 且 C4 = 100nF。 我们的负载是5000uF 的电容。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu425a/sluu425a.pdf?ts=1660815218322 

    我们的48V 5A 评估板上采用的晶体管为 Q2、数据表如下:

    https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/INFN/INFN-S-A0010930805/INFN-S-A0012826870-1.pdf?hkey=6D3A4C79FDBF58556ACFDE234799DDF0 

    实际上、在 最坏的情况下、我们期望负载电流为~4A 稳定状态、当然是48V。  评估板上的5A 跳闸点足以在负载条件下确认器件的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Peter:

    我们知道 VREF = 4V

    R4=100k;R5=15k

    计算 VPROG => 0.52V

    从 eq (11)=> PLIM= 10 x ILIM * VPROG = 10*5A*0.52V = 26W

    因此、您可以启动的最大负载为26W/48V = 0.54A

    请随时使用设计计算器

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    太棒了、谢谢。  抱歉、我错过了重新排列等式10的技巧... 漫长的一周! 哈哈。

    我还能问一下 Rakesh、您建议如何在我们的步进电机模块中启动并联4700uF 负载电路? 很显然、我们将期待出现大量启动瞬态浪涌事件。

    最好选择合适的计时器(电路 Snippet 下方的 C5)值或填充电阻器和电容器组合。 连接到外部 FET 栅极(下面的 R11和 C4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将在星期一回来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     由于4700uF 很大、我们建议使用基于 dVdT 的启动、方法是使用低于 npp 的电路而不是 RC 电路。 这里的优势是 CDV/dt 具有通过 Q2的局部放电路径、而不是进入热插拔 IC 的栅极引脚。

    请使用 https://www.ti.com/lit/zip/slvc033上提供的设计计算器 计算 Cdvdt 值。 通过 估算由台式电源供电时在启动期间消耗的电流、从步进电机模块中输入启动负载详细信息。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Rakesh。

    从这一点开始、我会考虑您的建议。

    非常感谢。