This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515AHV-Q1:实际额定电流是多少、关断和关断的时序限制以及 PWM 调光的相关信息

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129607/tps92515ahv-q1-what-is-the-actual-current-rating-timing-limits-on-toff-and-ton-and-information-on-pwm-dimming

器件型号:TPS92515AHV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

1、实际额定电流是多少、数据表首先显示电流为2A、然后还提到电流只能以1A 的电流运行、所有图形和计算结果显示为1A、没有讨论2A。 那么、持续工作电流的确切处理方式是什么?

2.最短的关断时间是多少? 最大 Ton 时间是否为275nS?

3.如果我的 Toff 约为1000nS、Ton 为700nS、那么 PWM 可以实现多大的调光? PWM 的工作频率和时序特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 持续工作电流为2A。 但是、为了提供高可靠性性能、TPS92515  根据最高结温设定了热限值。 它是系统工作点(效率、环境温度、热管理)、组件选择和开关频率的函数。 连续1A 电流可用于各种应用。 请参阅 8.3.9结温相对估算以估算结温。  

    2. TOFF 时间由 ROFF & Coff 决定、它是恒定时间。 请参阅9.2.1.3计算关断时间电阻器关断

    275ns 是最短 Ton 时间。 达到电感器峰值电流阈值后、导通时间结束。  

    3.  可使用标准 PWM 频率范围(100Hz 至2kHz)。