This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:原理图审阅

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129541/lm74700-q1-schematic-review

器件型号:LM74700-Q1

你(们)好

 我们的 DIN LM74700-Q1有一款很好的新器件!

请帮助确认 SCH 和布局是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    我们将在下周初回顾并返回。 我只能看到原理图、但不能看到布局、您能否发送布局文件进行审阅

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    抱歉,只有原理图 !

    期待您的回复! Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo Cheng、

    1. C33的值是什么? 我们建议使用至少0.1uF 的电容器。
    2.  建议输入端(靠近阳极引脚)的电容器至少为0.1uF。
    3. 将 TVS 的输入更改为 SMBJ33CA。 有关 TVS 选择的更多信息、请参阅第10.1.1.3节"适用于12V 电池保护应用的 TVS 二极管选择"。