This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178

Guru**** 2766835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61288, LM3488, LM3478, LM3481, LM3481-Q1, LM5176, LM34936, LM34936-Q1, LM5118, LM25118, LM5176-Q1, LM25118-Q1, LM5118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126070/tps61178-tps61178

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61288LM3488LM3478LM3481LM3481-Q1LM5176LM34936LM34936-Q1LM5118LM25118LM5176-Q1LM25118-Q1LM5118-Q1

尊敬的 TI 团队:

此前、我们已与 TI 团队就 TPS61178开关器件进行了沟通、并已确认   TPS61178。

e2e.ti.com/.../4148405

我们为开关提供3.0V 至4.2V 电源、并希望通过此开关生成12V、2A 电流。 我随附了电路图供您参考、我们之前已经与 TI 一起验证了原理图。

当电流输出大于0.5A 时,电路板重新启动  

我们已将电阻负载连接到开关输出、并缓慢增大负载、当负载达到0.6A 时、电路板会重新启动、因此仅当输入电压为3.8V 时、开关才会提供12V、0.6A 输出。

因此、请提供您的技术指导。 我们需要12V、1.2A 稳定输出。 我们已经设计好了电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    您是否会检查您的终端的线程并从您的终端建议解决方案、因为我们已经根据您推荐的 IC 设计了电路板、现在我们完全卡在了上面、就像转换开关似乎不能按照参考设计工作一样。  

    如果您能尽快提供反馈、我们将不胜感激。  

    此致、  

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack

    您是否会在使用 TPS61178 IC 时检查并建议出现压降问题的可能原因? 我们真的需要您的帮助和支持。

    因为我们已经根据您的最终确认并根据要求进行设计审查来设计电路板、现在电路板不能按照预期和要求工作。

    因此、请在您的端部查看主题的详细信息、并帮助我们找到可能的原因并提出解决问题的建议。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请查找随附的 BOM 报告、其中包含主线程中共享的每个与 TPS61178转换开关相关的组件的制造器件型号。

    因此、也请从您的终端检查该信息、并告知我们是否有任何问题或对我们选择的任何器件的任何偏差

    e2e.ti.com/.../BOM_5F00_Report_5F00_TPS61178_5F00_Switcher.xlsx

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ritesh、

    很抱歉耽误你的答复。

    您是否可以在 您提到的压降或重新启动时测试 SW、Vout、VCC12、IL2的波形。

    您可以使用大于0.6A 的突然电流负载来对波形进行三角波以及 缓慢增加的负载。

    如果存在其他异常情况、请同时记录波形。

    您的测试结果将有助于 确定问题的位置。

    我将与 Zack 讨论、共同为您提供帮助。

    此致、

    Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、  

    感谢您的详细回答。 我们将根据请求提供带有信号的报告。  

    但是、您是否可以查看先前分享的转换开关电路和组件以及转换开关电路设计的 BOM? 任何组件或 BOM 中是否存在任何问题? 开关设计电路中有任何问题?  

    此致、  

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、  

    您是否有机会 查看先前分享的转换开关电路和组件以及转换开关电路设计的 BOM? 任何组件或 BOM 中是否存在任何问题? 开关设计电路中有任何问题?  

     

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们已根据您请求的要点捕获了波形、并随附了完整的报告以及我们的详细信息

    e2e.ti.com/.../4300.TPS61178_5F00_Report.pdf

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9619.MOV

    此外、我附加了12V、正在捕获400mA 输出波形。 因此、您还将在 PDF 报告中了解更多详细信息、其中器件还将在输入端增加负载的同时关闭

    那么、您是否会从您的结尾查看"报告"和"视频"、并建议反馈以继续? 此外、我之前已随附了每个组件器件型号的转换开关 BOM 报告。 因此、请查看这一点、就像在任何组件或部件中存在任何问题一样。

    另外、如果您在最后无法下载 MOV 视频文件、请告诉我

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ritesh、

    1.很抱歉无法下载 MOV 视频文件。

    2.我发现 BOM 中有两个电感器,即8号和9号。 电感似乎与 SCH 中的电感不匹配。 请说明这一点。

    3.我可能没有清楚表明信号应该更好地在一张图片中进行测试。

    请在   一张图片中输入电压(引脚12)、SW (PIN7)、电感器电流(使用带电感器的电流探头系列进行测试)和输出电压(引脚8)的详细波形。 需要两种情况:140mA 和410mA (正如您所做的那样)。

    如图7所示、当 Vout 处于峰值和谷值时、波形可能会有所不同、请在两个周期捕获不同的图片。  

    如果 波形 模糊、请更改为更小的时间轴、以便它可以清楚地显示波形。  

    看到类似这样的示例。

    我们将更好地了解您的问题。

    谢谢你

     Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、  

    感谢您的反馈和意见。  

    我们将根据您的说明再次捕获信号、并使用适当的视频文件格式再次发送信号、并尽快与您分享。  

    此致、  

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找我们已从 MOV 文件转换的附加 MP4文件、如果无法从此处下载、也可以通过 WebTransfer Link 共享该文件。

    下面是 WebTransfer 视频文件的链接

    https://we.tl/t-Ne44i26B1e

    请告诉我您是否仍然无法从您的端访问它

    我们能否通过快速电话或单独的电子邮件主题进行讨论、以便快速讨论、从而获得紧急支持、因为我们由于此类问题而完全无法交付产品? 请建议您最好的讨论方式。  

    此致、

    Ritesh Prajapatie2e.ti.com/.../TPS61178.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527990" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126070/tps61178-tps61178/417932#4179232"]

    2.我发现 BOM 中有两个电感器,即8号和9号。 电感似乎与 SCH 中的电感不匹配。 请说明这一点。

    [/报价]

    我想您的终端对 BOM 报告视图有一些误解、因为转换开关电路中仅使用了单个电感器。 请查看下面的屏幕截图以了解相同情况

    第8部分是铁氧体磁珠、不是电感器。

    请从您的终端再次检查它吗?

    关于电感、我们在原理图中保留了3.3uH、但根据 TPS61178的工作台设计将其视为1uH。  

    下面是工作台设计供参考。

    根据您对原理图设计和 BOM 报告的查询、让我知道是否需要我的最终产品。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了带原理图的开关的 BOM 报告、并且在有关电感器的 BOM 报告中出现了错误。 因此、请根据原理图找到以下正确的电感器编号

    电感器器件型号-  ETQ-P4M3R3KVK  Panasonic

    如果需要我的最终产品、请告诉我

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527990" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126070/tps61178-tps61178/417932#4179232"]

    请在   一张图片中输入电压(引脚12)、SW (PIN7)、电感器电流(使用带电感器的电流探头系列进行测试)和输出电压(引脚8)的详细波形。 需要两种情况:140mA 和410mA (正如您所做的那样)。

    如图7所示、当 Vout 处于峰值和谷值时、波形可能会有所不同、请在两个周期捕获不同的图片。  

    如果 波形 模糊、请更改为更小的时间轴、以便它可以清楚地显示波形。  

    [/报价]

    我们无法测量电感器电流上的信号、因为我们没有在这里进行测量的设备、但我们可以在 Vin、Vout 和 SW 引脚上获得以下波形

    我们更新了 C18-C20电容器、例如 我们使用了10uF (GRM21BR61E106KA73L) 2个并联电容器、总电流为20uF。 还将 R18更改为15KOhm (RMCF0603FT15K0)。 我们还将 C14电容器更改为6.8nF (CAP-6800pF-50V-0603)。 R17也已更改为86.6k Ω。

    连接的两个波形信号的电流负载均为700mA。

    如果从我们的终点需要任何其他东西、请告诉我们

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在您可以正常工作、电流大于400mA、

    您能否告诉我您如何获得 R18、R17和 C14参数的更改?

    现在、您能否按照最初的设计在2A 电流下工作?

    Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但是、当它达到700mA 以上、例如710mA 时、电路板将关断。

    我们收到了 Zack Liu 对 R18、R17和 C14参数的更改。

    因此、我们无法在2A 负载下进行测试、因为电路板将在负载为700mA 后关断。

    请告诉我、从我的结尾是否需要其他东西

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在710mA 的情况下、关断波形是否与之前的410mA 关断波形相同?

    请像在700mA 情况下一样对波形进行测试。

    谢谢、

    Fergus He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们已经检查并将质量提高到710mA 负载电流、就像我们分享了160mA 负载的波形、其中电路板工作正常。

    我们将尽快向您分享波形以供参考。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在电路板将关断时捕获了超过710mA 的信号、下图包含 Vin、Vout 和 SW 引脚的波形

    请告诉我、从我的结尾是否需要其他东西

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    请更改望远镜的设置、采样点 ACQ 应 尽可能高。

    现在为50k/s 和10k 点、波形 完全失真。

    如果可能、请提供 PCB 布局以进行检查、您可以向我和 Zack 发送邮件。

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  的回应。  

    让我与我的硬件团队一起检查您对设置要求的疑问、如果您有任何问题、我们将会与您联系  

    另外、您是否也会发送一封 Jack 的电子邮件、以便根据您的请求将布局设计发送给您双方?  

    此致、  

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hefergus  @Zack Liu、您好!

    我已将布局设计分享给大家。

    因此、请从您的终端检查它、并告知我们有关相同的反馈。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ritesh、

    我已经和 Zack 讨论过、他为您 提供了布局建议。

    请提供我们之前提到的测试波形、这将有助于确定是否存在其他设计问题。

    谢谢

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 的回应、也感谢 Zack。

    我们将根据您的请求测试波形、并从最后开始提供结果

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus  和  

    您是否会查看下面与我们类似的对话、如他提到在使用 TPS61178和 TPS61288时无法获得正确的输出和太多的噪声?  

    e2e.ti.com/.../tps61178-part-not-working-properly

    我们只是想知道这个问题已经解决、不是吗? 如果解决了问题、解决方案是否从硬件方面解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus  和  

    根据我之前提到的链接的最后一个回复、我们对我们所面临的问题有几个疑问、并且在 TPS61178的这个不工作线程中提到的很少几个场景

    1. 您建议使用一个新的补偿网络 RC =  3Kohm 且 CC = 10nF。 根据输出电容器的 ESR,这些值是推导出的,因为我们无法从数据表中找到 Cout 电容器的 ESR 值(P/N )。

    2. 少数 Murata 系列电容显示 ESR 值与频率间的关系。 因此、在设计补偿网络时、我们需要考虑用于 RC 和 CC 计算的 ESR 值。

    3. 您能否详细描述数据表"9.2.4.4.2环路补偿设计步骤"部分中补偿值的计算方式?

    4. 我们需要考虑哪些参数

    5. 我们需要考虑哪些值

      1. Kea 是误差放大器网络的增益
        •KPS 是功率级的增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus  和  

    您是否会向我们提供 EVM 光绘的参考光绘来与我们的布局进行比较?

    此致、  

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    Zack 为您提供了 EVM 光绘文件、如果您对 EVM 板有任何疑问、请联系我们。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、  

    是的。 我们收到了 Zack 的 Gerber 文件、但 Zack 告知我们现在需要联系您、以便在这个问题上提供进一步的帮助。  

    我们还想知道、使用提供的 TPS61178 EVK、我们可以使用7800mA 电池在输入电压为3.3V 至4.2V 的情况下实现12V 2A 的输出吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    您可以将 TPS61178  EVM 板用于3.3V- 4.2V 输入和12V 2A 输出。

    请注意、EVM 板的默认输出电压为16V、您应更改反馈电阻器(R1和 R2)以将输出电压调整为12V。(R1更改为732k、R2 保持80.6k)

    请参阅 EVM 用户指南。

    e2e.ti.com/.../EVM-User_2700_s-Guide.pdf

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、  

    很抱歉、我们已经查看了 EVM 的用户指南和数据表、根据上面提到的表、我们无法获得12 V 2 A 等太多输出电压。 我将在明天很好地提供该表的一些细节。  

    此致、  

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您在这里提到它将提供16V 输出、但您也没有提到电流。 因为我们已经检查了 EVM 数据表或规格、并在下面找到了详细信息、无法根据我们的要求获得12V 2A 恒定负载

    由于输入电压为3.3V 至4.2V 7800 mA 电池组电源、因此我不认为使用这么多的输入电源、因此我们能够根据上表获得12V 2A 的输出功率。

    也请从您的端点确认。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会提供以下设置以满足我们的要求:3.3V 至4.2V 7800 mA 以及输出12V 2A 恒定负载?

    1.2修改
    TPS61178器件的外部组件可进行修改以调整输出电压、输入
    实际应用的电流限制、开关频率和响应速度。

    您是否会按照数据表第1.2节中的说明提供修改?

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    要将输出电压更改为12V、只需将 R1更改为732K 即可

    我已经在我的 EVM 板上验证了这一点、它可以通过3.3V-4.2vin 输出12V 2A 电流

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  提供快速响应。

    我想知道您是如何验证输出12V 2A 的? 电阻负载或电感负载?

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    它是恒定电流负载2A、使用 电子负载。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 提供所需的详细信息。

    我将告诉您是否有任何有关此内容的进一步查询。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们仍在讨论 TPS61178问题、因此实际解决问题仍需时间。

    同时、您是否会向我们推荐任何其他可满足我们要求的备选方案或您的终端上的任何其他建议? 以便我们还可以根据我们的要求并行评估它。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    1.对于您的问题、我们仍然期待分析您的故障波形。

    请参阅以前的提示、如选择 适当的采样点和 ACQ。

    2.您可以使用 TI 工具  在网站上获得替代解决方案、

    升压稳压器产品选择|德州仪器 TI.com

    选择芯片后、您可以使用 Webench 获取原理图和 BOM 指导。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 的快速响应。

    但是、我们无法继续使用 TPS61178、因为我们从末端开始进行了所有类型的测试 请从您的终端处告诉我、您的终端仍需要哪些详细信息才能进一步移动。

    同时、我们还计划从末尾发送几个包含请求波形的查询

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了您提供的升压链路

    但是、我仍然无法理解它显示的是15A 或< 15A 开关电流、而在我们的情况下、我们需要12V 2A 恒定负载作为电感负载来运行支持最大12V 4.2A 的加热器。

    因此、我们完全不理解给定的规格和满足我们的要求。

    您能否建议至少2至3个器件、以满足我们对输入3V 至4.2A、7800mA 和输出12V 2A 恒定负载以及电感负载的要求?

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    就像我们之前讨论过的那样。

    请在   一张图片中显示 Vin (PIN 12)、SW (PIN7)和 VOUT (PIN 8)的详细波形。

    使用 Vout 压降对波形进行三角波(建议使用单模式)、并 选择 适当的时间轴、采样点和 ACQ、以确保我们可以 清楚地看到每个 SW 波形(如我之前所附的图片)。

    如果您仍对如何采集感到困惑,请提出有关测试的详细问题。

    谢谢  

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢

    我们将发送请求的波形、并从末尾发出查询 您是否会发送我先前询问的第二个问题的回复?

    我已经检查了您提供的升压链路

    但是、我仍然无法理解它显示的是15A 或< 15A 开关电流、而在我们的情况下、我们需要12V 2A 恒定负载作为电感负载来运行支持最大12V 4.2A 的加热器。

    因此、我们完全不理解给定的规格和满足我们的要求。

    您能否建议至少2至3个器件、以满足我们对输入3V 至4.2A、7800mA 和输出12V 2A 恒定负载以及电感负载的要求?

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    您可以在此处找到3种设计:

    电源设计器(TI.com)

    电源设计器(TI.com)

    如果您想使用控制器(外部开关)、将有更多选择。

    谢谢  

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    我对 您提到的具有电感负载的恒定负载有疑问、

    你能为我解释一下吗? 它不仅仅是电感器的电阻器?

     它的电流如何随电压变化?

    谢谢

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527990" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1126070/tps61178-tps61178/4189159159#4189159"]

    您好 Ritesh、

    您可以在此处找到3种设计:

    电源设计器(TI.com)

    电源设计器(TI.com)

    如果您想使用控制器(外部开关)、将有更多选择。

    谢谢  

    Fergus

    [/报价]

    您好!

    但是、这里的输出电压为3.3V、而我们需要输出电压为12V、具有2A 恒定负载。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527990" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126070/tps61178-tps61178/4189166#4189166"]

    您好 Ritesh、

    我对 您提到的具有电感负载的恒定负载有疑问、

    你能为我解释一下吗? 它不仅仅是电感器的电阻器?

     它的电流如何随电压变化?

    谢谢

    Fergus

    [/报价]

    您好!

    我认为您误解了我的输出负载与要求。 让我再次解释一下。

    我们将主板与加热器相连、加热器消耗12V 恒定电压、根据加热器要求提供0A 至2A 的可变输出电流。 因此、当加热器此时需要更多电流时、它将从开关消耗更多电流。

    因此、有恒定的12V 输出、但输出电流将根据加热器要求而变化、在某些情况下、它还会根据加热器要求消耗恒定的12V 2A 负载。

    如果您仍有同样的疑问、请告诉我。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    明白。

    您意味着输出范围为0A 至2A。

    谢谢

    Fergus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="524720" url="~ë/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1126070/tps61178-tps61178/4189184#4189184"]

    您好 Ritesh、

    您可以在此处找到3种设计:

    电源设计器(TI.com)

    电源设计器(TI.com)

    如果您想使用控制器(外部开关)、将有更多选择。

    谢谢  

    Fergus

    您好!

    但是、这里的输出电压为3.3V、而我们需要输出电压为12V、具有2A 恒定负载。

    此致、

    Ritesh Prajapati

    [/报价]

    您好 Ritesh、

    抱歉链接错误。

    尝试使用此 电源设计器(TI.com)、键入输入和输出、然后单击更新设计

    它将显示所有参考设计、您可以选择转换器(集成开关) 或控制器(外部开关)。

    单击任何设计以查看详细信息。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 完全正确。 根据输出负载要求、输出为0A 至2A 负载。  

    如果我的终端需要有关输入和输出要求的任何其他信息、请告诉我。  

    此致、  

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供链接。  

    让我们从端对其进行评估、如果您有任何进一步的疑问、我们将告知您。  

    此致、  

    Ritesh Prajapati