This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:控制 EN 引脚以避免转换器过早上电

Guru**** 2514385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129727/tps61099-controlling-the-en-pin-to-avoid-premature-converter-power-up

器件型号:TPS61099

您好!

有关数据表第7页的一些问题:

(a) 5.0V 时、通过 EN 引脚的最大泄漏电流为50nA。  我们能否推断输入阻抗为5 [V]/50e-9 [A]=  5 [V]/5e-8 [A]= 1e8 [欧姆]?

(b)我正在为能量收集应用设计电源电路、在此类应用中、电源输入在30uW 至300uW 之间变化、我需要确保升压转换器保持关闭状态、直到输入超级电容器电压达到1.2V。   一个10 M Ω 下拉电阻(在 EN 引脚上)能否确保升压转换器不会因通过 EN 引脚的泄漏电流而意外导通?  我觉得应该可以、但我不确定转换器的工作方式是否低于1V 的电源电压。 我更希望避免使用1M Ω 下拉电阻来限制正常运行期间的功率损耗。

(c)关于 V_IN <= 1.5V 时的 V_IL、0.2V x V_IN 条件是否应为最大值而不是最小值?  逻辑上、我不想超过这个条件来确保 EN 引脚上的一个有效低电平。

(D)关于 V_IN <= 1.5V 时的 V_IH、0.8V x V_IN 条件是否应为最小值而不是最大值?  逻辑上、我不希望低于该条件以确保 EN 引脚上的有效高电平。

非常感谢您的见解。  谢谢、

Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记在上面的问题(A)中添加一些内容...  当转换器的电源电压低于最小值0.7V 时、该1e8欧姆输入阻抗(如果有效)是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra、

    感谢您的联系。

    如有疑问、请查看我的以下评论:

    (a) 您只需将其视为电阻器即可。 实际上、该引脚是内部比较器的输入端子。

    (b) 进入 EN 引脚的泄漏电流正在灌入电流、因此您需要将 EN 电压保持在0.2xVin 以下、以便器件不会启动。

    (C) EN 输入低电压阈值是有关 Vin<=1.5V 的最小值。

    (D) EN 输入高电压阈值是 VIN<=1.5V 时的最大值。

    顺便说一下 、TPS61094 是一款具有超级电容器管理功能的60nA IQ 升压转换器。 该器件为智能仪表和超级电容器备用电源应用提供了电源解决方案。

    此致、

    布莱斯