This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680-Q1:LM22680输出电容器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128773/lm22680-q1-lm22680-output-capacitor

器件型号:LM22680-Q1

对于12V 至5V、2A 设计、 数据表建议输出电容值为100uF 或更高、但 webench 设计建议输出电容值为33uF。 哪一个更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swedha

     您的开关频率是多少? 它可能会对 Cout 的值产生一些影响。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swedha

    由于不活动、我将关闭该线程。 您可以通过回复此信息来重新打开。

    谢谢你