This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:升压时的 LMR62014发热问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, LM3405A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126638/lmr62014-lmr62014-heat-generation-issue-when-boosting

主题中讨论的其他器件:LMR62014LM3405A

使用您的 LMR62014、我们设计了一个可升压至5V -> 12V 的电路。

它的设计方式与数据表两页上的连接图相同。 (输入中增加了10uF)

但是、当连接并打开 LED 指示灯(二极管导通3.7V、250mA、两个串联)时、直流/直流电路会产生超过100度的热量。

对于 LED、使用 LED 驱动器、并通过接收12V 输入来执行 PWM 控制。

我收到了 TI 聊天回复、认为电路没有任何问题。

当前设计的 LMR62014电路似乎存在问题、因为通过将 LMR62014演示板连接到 PCB 来输出12V 电压时没有发热问题。

原因是
页面问题
(5V、12V 靠近或不同电力线)

2.部件选择问题(尺寸、内部压力等)

您能告诉我为什么会产生热量?

此外、我想知道降级板原理图与数据表连接之间的区别。

 

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的联系。 请您用英文描述您的问题、我们不理解韩语... 谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 因为翻译成英文时出错,所以我用韩语发布了。 我修复了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据我的理解、在您的应用中、LMR62014的输出连接到 LED 驱动器、然后 LED 驱动器连接到 LED 条。 当它未连接到 LED 驱动器时没有问题、对吧?

    那么、我想知道您的应用中 LMR62014的输出电流是多少? 您是否测量了 VOUT、SW 或任何其他波形?  谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    感谢您的快速回复。

    是的、即使没有连接到 LED 驱动器、也没有问题。 目前、LED 驱动器消耗的电流比我想象的要大。

    在我的应用中连接并测量 LED 条时、在5V 输入端测量760mA。

    使用 TI 的 LED 驱动器(LM3405A)插入了一个0.4电阻限流电阻器、以实现最大中频输出500mA。

    目前、它设置为通过 PWM 控制输出350mA 电流。

    当在数据表中检查负载电流与 Vin 的最大值时、确认当 Vin = 5V 且 Vout = 12V 时、500到550mA 为最大值。

    人们认为热量是因为负载电流超过允许值而产生的。

    我不明白我消耗的电流比当前设置的电流大。

    我应该检查哪个部件? 此外、我要连接测量波形、因此请检查它。

    谢谢你。

    代恩格

      

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LMR62014的 VOUT 似乎有一点异常、但我不确定它是由 LMR62014本身还是由负载引起的。

    您是否单独测试了 LMR62014的级后电路? 我的意思是您可以将12V 直流电压源连接到 LED 驱动器、这样您就可以测试 LED 驱动器工作良好的天气、还可以测量 LED 驱动器的输入电流、该电流也是 LMR62014的输出电流、 您可以检查此电流是否大于 LMR62014的最大输出电流。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan。
    感谢您的及时回复。
    连接到 LED 驱动器的 TP3 (VLED)端的 LED 导线已断开连接、并使用万用表测量电流。
    此时、已确认测量值为~290mA。
    我知道 LMR62014的负载电流为~530mA、因此我认为290mA 不是问题。
    但是、当输入5V 并通过电源进行验证时、电流大约为760mA。


    请告诉我、我的器件出错了吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dayoung:

    感谢您的更新。 我 发现您的布局有一个小问题。 SW-DIOF-C7-GND 的路径过长、该路径应尽可能短、否则会意外工作。 您可以将数据表中的这些指南作为参考。 谢谢。

    此致、

    Nathan