This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:低功耗模式

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129090/bq25730-low-power-mode

器件型号:BQ25730

1. 我是否正确理解了以下缓冲器关闭时监控功能关闭?
或者、监控本身是否正常工作、并且仅禁用(例如) IBAT 引脚和 PSYS 引脚的输出、但可以从寄存器(ADC_IBAT)获取这些值?



2. 表明 REGN 在低功耗模式下关闭。 您能否提供有关 REGN 关闭时禁用的功能的详细信息?

3. 我是否正确理解了低功耗模式的条件是只有在 EN_LWPWR 启用且在放电期间才启用 ChargeOption0寄存器(I2C 地址= 01/00h)?
  =充电期间,即使 EN_LWPWR 被启用,与性能模式等效的功能也被启用?

4. 连接电池后,是否有办法降低低功耗模式以外的自消耗电流?

5、 如果主机微控制器在低功耗模式= 0b (禁用)时挂起、除了切断 VBUS 和 VBAT (POR)外、是否还有任何方法可以设置低功耗模式= 1b (启用)?
  我们计划安装硬件开关强制关闭的微控制器电路作为挂起对策、但我们要确认如何设置低功耗模式= 1b (启用)。

此致、
Kagawa


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、


    对于 BQ25730的详细操作、您有很多问题。 数据表提供了大量应用信息。 通过 EVM 评估可以研究和理解一些详细的操作。 由于 IP 保护、我们无法提供一些详细信息。 我们建议您订购 BQ25730 EVM 进行测试。 这将提供第一手信息、并可回答您的许多问题。 我的带宽不足、无法回答问题并提供所有详细信息。 我们需要您的帮助才能首先进行评估、以了解基本操作、并且可以解决您提出的许多问题。 如果您还有其他问题、请将波形发送给我、我们可以在此处讨论表格。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger San、

    很抱歉、我提出了这么多问题。
    当您足够好时、如果您能回答您可以回答的问题、我们将不胜感激。

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    感谢您的理解。

    正如 Tiger 所指出的、我想强调使用 EVM 进行基准测试研究的重要性。 这是深入了解器件的最佳且唯一的方法。 由于 IP 保护、我们无法提供一些详细信息。 我们还需要在工作台上进行测试、因为 DS 可能无法覆盖数百种不同的运行组合。

    此致、

    Eric