This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80模拟 SMBus 通信问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127409/bq40z80-bq40z80-simulate-smbus-communication-issue

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

客户希望 模拟 SMBus 通信、禁用 广播模式、 并且添加 CRC 校验、CRC 故障的概率为3 ~ 5%。

通信频率约为30K、通信波形如下所示、

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果它们增加频率、误差率会降低吗?

    如果通信时间过长、监测计将假定有2个单独的事务、并且仅计算一半通信的 CRC。 您能否共享通信的任何逻辑分析仪捕获数据、以便我们可以检查发送的时序和信息?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢你的帮助。

    客户没有回复、我会关闭这个问题。

    谢谢

    星号