This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231SQEVM:LP55231SQEVM 可以#39;t 编译

Guru**** 2797635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129448/lp55231sqevm-lp55231sqevm-can-t-compile

器件型号:LP55231SQEVM

Windows 10。  我安装了评估套件软件和 PSPAD 编辑器、并按照用户指南中的说明进行设置。  我启动并运行了评估板、并尝试编译程序。  首先、操作系统不会让 lasm.exe 编译器运行、因此我将其属性更改为以管理员身份在 Vista 兼容模式下运行、以便运行。  在 PSPad 编辑器中、"compile"函数呈灰色显示(到 lasm 的路径中没有空格)。

我找不到有关 lasm 的任何文档来了解如何手动运行它。

此外、Eval 用户指南指出文件"usblptiio.dll"应该位于评估软件文件夹中、但该文件不随套件提供。

谢谢

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新: 我在 PSPad 中创建了一个项目、并将汇编器添加到其参数中、现在"编译"函数可用、运行日志时显示"未找到错误"、但未创建.hex 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否曾尝试独立运行评估套件、上次我测试此 EVM 时、我没有使用 PSPad 和 lasm、因为我无法将其下载到公司的计算机、并且我已成功地手动运行了该程序。  

    您可以在此页面上设置程序、并且还可以在 获得所需结果时保存寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我仍然希望能够在汇编级别而非位级别运行程序。  是否有人在 Win10下成功运行此评估板软件?  是否有人知道从何处获取有关汇编器的文档?

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、lsti 汇编器看起来非常基本、因此我可以将其作为"lasm myfile.src"运行、并生成.hex 文件、这样我就可以开始了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!