This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:引脚27与放大器;28配置

Guru**** 2510525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128915/tps53513-pins-27-28-configuration

器件型号:TPS53513
主题中讨论的其他器件:TPS53915

我想设计 TPS53915或 TPS53513。

问题使用 TPS53513时的 abotu 引脚27和28 -如果这些引脚连接到微控制器或 FPGA 的 I2C 引脚并以低输出阻抗保持低电平、这是可以的、还是必须连接到本地 GND?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53915和 TPS53513在修整器件之前采用相同的材料。

    引脚27和引脚28是器件的测试和修整接口。
    您可以将 TPS53513上的引脚27和引脚28视为与 TPS53915相同。

    如果 TPS53513上的引脚无法接地、则最好将引脚连接到高电平并断开与总线的连接。 27、28个引脚可以连接到 I2C 总线、但如果您写入与引脚1 RF 相关的地址、器件会 ACK 命令。

    如果引脚27和28不能接地或连接高电平、则引脚27和28悬空是可接受的选择。 引脚28和27基于漏极开路、需要通过外部上拉电阻器来提高通信线路上的电压。 当引脚悬空时、使用适当的电压电平、时序和 PMBus 命令格式驱动引脚27和28的能力非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    您能否确认我们是否有命令写入器件以使其以1MHz 运行、如果安装了 TPS53513而不是 TPS53915、器件将接受该命令、并且不会导致任何问题?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    TPS53513不接受 frequency _config 命令、因为开关频率通过引脚1 RF 电阻分压器进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我了解使用 TPS53513时、射频引脚会设置频率、我们也有这样的频率。

    我想知道的是、如果我们有一个 PCB 和固件、将 TPS53915的频率设置为1MHz、那么、如果采用完全相同的频率来代替 TPS53915、该怎么办? 射频引脚分频器将设置为使其以1MHz 运行、但 I2C 命令会怎么样?  

    我们最初的计划是检查 TPS53915的 I2C 总线、但现在了解到、如果您尝试与 TPS53513通信、TPS53513也会 ACK。  

    那么、现在我想问、我们在 TPS53513上写入1MHz 时钟是否只是接受该命令、而忽略它、或者是否会出现某种 I2C 总线错误?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adroan、

    我们将对此进行研究。 Tomoya 将在下周回复  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    [引用 userid="531234" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128915/tps53513-pins-27-28-configuration/4190546#4190546"]\n 那么、现在我想问在 TPS53513上我们是否编写1MHz clk 命令、但会忽略 I2C 命令?  [/报价]

    TPS53513接受该命令、但不会更新开关频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复