This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:串联齐纳连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129589/lm340-series-zener-connection

器件型号:LM340

您好;

我是否可以使用三个齐纳二极管 DIOE (Vth:5.1V 5W)将输入电压降至接近8V。

什么是 LM7805的浪涌电流?

如果我使用电感器、是否可以防止浪涌电流问题?

是否有必须 注意的情况?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照您的绘制方式、这将不起作用;输入电容器需要直接位于器件的输入端。  如果您切换电容器和二极管的位置、将会更好、但我仍然不确定它是否可以正常工作。 您需要在工作台上测试这个。  

    通常不会指定浪涌电流、因为它取决于输出电容的大小。 话虽如此、在没有输出电容器的情况下、浪涌电流将非常小。 但是、请注意、如果没有输出电容器、瞬态性能将非常差。

    电感器不是限制浪涌电流的好方法。 当电流需求较高时、电感器电压可能会激增至高电压并损坏组件。  

    我认为您需要的解决方案是降压转换器。 它比使用二极管降低电压更可靠。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    电路已经过测试、并且工作正常。

    器件的输入端和 器件的输出端有一些电容器。 (4.7 μ F 100nF)

    电路消耗500mA。

    但当我在网上调查时、我找不到足够的解释。

    当这个电路工作多年时、是否会出现问题?

    此致、

    Omer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    有三个5.1V 5瓦齐纳二极管可将电压降至接近8V。

    电路消耗500mA。

    当这个电路工作多年时、是否会出现问题?

    此致、

    Omer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    这个电路将起作用我的主要问题是在轻负载时、齐纳二极管不一定会击穿、这可能会给您带来一些问题。 否则、我认为这是可以的。 您已经正确使用了多年了吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    它仅在一天内进行了测试、

    我要求的是该电路长时间工作。

     它是否会引起问题?

    此致

    Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    这不是一个正常的用例、因此我们没有任何相关文档、尤其是长期可靠性文档。 尽管如此、除了 Mark 谈到轻负载条件时所说的一点之外、我看不到为什么这会带来长期可靠性问题。  

    此致、

    Nick