This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:使用 TINA 仿真 TPS2492

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129897/tps2492-simulate-tps2492-with-tina

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS2490

你(们)好。

我已经尝试使用 TPS2492设计原理图、其中一些配置如下:

  -正常电压:24V 直流

  -最大值:27 VDC

  -过压阈值:28Vdc

  -欠压阈值:21VDC

  -负载电流2.5A。

那么、您能帮我检查电阻器的原理图和值是否正确吗?

除此之外、我不知道如何准确地选择电源来使用 TPS2492在 TINA 中运行仿真。 您能让我选择功率和一些 参数吗?这些参数可以使用 TINA 来模拟 TPS2492。

谢谢、致以诚挚的问候。

e2e.ti.com/.../TPS2492.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    感谢您的支持!

    请使用设计计算器验证这些值。 可从 https://www.ti.com/lit/zip/slvc033获取 

    该工具包含培训视频、可指导您如何输入要求。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的回复。

    您建议我使用的设计计算器采用 TPS2490/2491 (没有引脚 OV)。

    除此之外、我还遵循了 TPS2492的应用手册、并计算了它们的值。 但是、当我使用 TINA 进行仿真时、它看起来不正确。

    那么、您能用我之前给您的细微偏差分析我的设计中的 VOUT 信号了。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    您的电路中将达到 OVLO。 降低阈值以成功启动。

    随附的更新文件

    e2e.ti.com/.../TPS2492.zip

    此致、

    Rakesh