This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:是否可以设置 OVP 和 OCP 模式?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130221/bq24715-can-the-mode-of-ovp-and-ocp-be-setting

器件型号:BQ24715

尊敬的 TI 团队:

我们的客户对 BQ24715的 OVP 和 OCP 功能有疑问、他们想知道是否 可以设置 OVP 和 OCP 模式。  他们想要实现的目标是、在激活 OCP 或 OVP 后、只能在对产品重新供电后清除 OCP 或 OVP。  这是可行的、如果是、如何实现它? 您能就此提出一些建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    当输出端子对地短路(系统负载对地短路)时、BQ24715的 OCP 功能将重复输出、这将继续对后端的短路设备造成损坏  

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题是、如果适配器的输出功率不足、BQ24715是否支持适配器和电池的混合电源模式?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    在 BQ24715中、OCP 具有逐周期保护、不是锁存事件、而是在检测到 SYSOVP 时锁存转换器。

    如果您需要混合升压功能、我建议您使用 BQ24800--SMBus 1-4节降压电池充电控制器来支持混合动力升压和电池升压模式。

    此致、

    老虎