This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:"NENJ"P/N TLV71333PDBVR 或 TLV71333PDBVT 上的标记

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129455/tlv713-nenj-marking-on-p-n-tlv71333pdbvr-or-tlv71333pdbvt

器件型号:TLV713

您好,

我们始终 直接从 TI 商店购买 P/N TLV71333PDBVR 或 TLV71333PDBVT。 如   数据表中所示、我们的一些器件标有"NENJ"而非"VUFI"。

请告诉我"NENJ"标记的含义。 请告诉我们 TLV71333PDBVR 或 TLV71333PDBVT 是否可以接受。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    即时消息当前正在查看此内容。 您是否碰巧拥有该器件来自的批次的批次信息?

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,贴标签 (见附图)牌号是:1308284NFM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、  

    到目前为止、信息看起来很合法、但是顶部标记确实是一个问题、因为 根据我查看的所有文档、它应该是 VUFI。  

    我将联系我们的产品工程师、看看我们是否可以跟踪此问题。  

    该批次是通过 TI.com 还是通过授权供应商获得的?  

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的系统、此商品仅通过 TI.com 购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、  

    谢谢你。 我们正致力于这方面的工作。 我将在收到更多信息后立即更新您。 到目前为止、该器件应标记为 VUFI NOT NENJ。  

    是否可以对卷带上的器件的顶部标记进行图片说明? 只是为了表明所有这些都标记为 NENJ。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们有一个带有 VUFI 和 NENJ 标记的定制卷带。 我无法判断该卷带是由 TI store 还是由我们放入的。 我们决定断开定制卷带、仅使用 VUFI 器件进行生产。 我还想知道 TLV713在某个时候是否使用 NENJ 标记制造。 但除此之外、我将关闭我身边的案例。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、  

    感谢您分享。 最后一个问题、这些标有 ENJ 的器件是否已经过测试?  

    我们仍在调查组装地点是否标有任何器件、但我们的 DBV 器件都没有此 NENJ 顶部标记。 我会继续使用 VUFI 标记。  

    最棒的  

    Edgar Acosta