This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:您能否在将电压范围限制在4.1V 至3.2V 的系统上成功实现电池学习周期?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130447/bq27421-g1-can-you-achieve-a-successful-battery-learning-cycle-on-a-system-that-limits-voltage-range-between-4-1v-and-3-2v

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

我们的器件将充电电压限制为4.1V、将放电电压限制为3.2V、典型电流负载大约为 C/15。  我们正在尝试从许多器件中累积"记忆存储器"值、以根据器件电池学习周期创建"黄金文件"。  是否可以生成具有这些限制的准确黄金文件?  附件是我们当前默认配置的 Excel 电子表格。

e2e.ti.com/.../BQ27421_2D00_G1A_5F00_Memory_5F00_Settings.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很可能不需要、您需要在 DOD 上获得90%的范围、G1A 的建议充电电压为4.2V、大多数情况下放电电压为3V、因此我认为您无法将其提高到90%。

    如果您需要根据默认值调整这些参数、我建议您使用 BQ27z561等基于闪存的监测计、以实现更高的精度和更轻松的配置。

    此致、

    Wyatt Keller