请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
您好!
我的客户具有以下电池特征想要查找系统级电量监测计、您是否会向我提供一些建议?
1S2P
充电电压/4.2V/4000mAh
充电电流 /3A
最大放电电流/3A
截止电压/2.8V
工作温度。 0-45.
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户具有以下电池特征想要查找系统级电量监测计、您是否会向我提供一些建议?
1S2P
充电电压/4.2V/4000mAh
充电电流 /3A
最大放电电流/3A
截止电压/2.8V
工作温度。 0-45.
谢谢!
您好 Jeff、
所有这些监测计都应能够满足您的要求。 为了帮助更多人、我们需要更多的要求。
此致、
Wyatt Keller