This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:是否需要 bq25731上的引脚5?

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, PMP41013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129781/bq25731-is-pin-5-on-the-bq25731-required

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: TPS25750

大家好、我差不多已经完成了将 bq25731添加到 PCB 上的操作、但我目前没有任何引脚5连接。 该器件与 tps25750s 搭配使用、用于为 USB-C 供电
该引脚是否应保持悬空、是否需要接地? 或者我需要将其连接到其他设备吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rowan、

    引脚5是 OTG/VAP/FRS 功能。 它用于由 MCU 或 TPS25750 GPIO 进行控制。 您可以将其接地或拉高、具体取决于功能。 请勿将其悬空。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 我当时计划将其接地、不幸的是、我不知道我需要什么功能?
    bq 与 TPS 芯片一起运行、作为为其他器件供电的电源。  
    我是否需要 OTG 或 FRS 来实现此目的? 将引脚接地会阻止我的系统为其他器件供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rowan、

    我建议您保留两个选项。

    以下参考设计可能对您有所帮助。 适用于1至5节电池的 PMP41013集成 USB Type-CRegisteredPD 双向充电参考设计

    https://www.ti.com/tool/PMP41013

    此致、

    老虎