This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:TAMBENT 问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129591/bq27z561-r1-tambient-questions

器件型号:BQ27Z561-R1

尊敬的专家:

如果 AMB_PRED=0、 TAmbient 将仅在放松模式下更新、对吧? 多久一次? 每5秒? 或仅一次。

TAmbient 是否被平均温度()取值? 还是仅一个点温度?

在客户情况下、他们会发现 TS 偶尔因连接不良而异常。 然后 、TAMBIENT 长时间停留在-63C。 FCC (从4800mAh 到2800mAh)也会变得异常。

他们希望在  TAmbient  异常时启动 TambientSync 以降低归档中的风险。 此操作是否有风险?

除 Ta、Tk 外, 是否有任何其他中间参数会受到异常 TAMBIENT 的影响 ?

 在 TAmbient 恢复正常后、FCC、RM、SoC 可以正常运行多长时间?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    仅在以下情况下才会发生 tambient 更新:
    - AMB_PRED = 1
    -测量仪表未处于放松模式
    -预测环境时间在充电或放电过程中过期后。  

    TAmbient 是否被平均温度()取值? 还是仅一个点温度?

    环境温度取决于 DOD0、导通电荷、温度、平均电流和 Trise。

    他们希望在  TAmbient  异常时启动 TambientSync 以降低归档中的风险。 此操作是否有风险?

    TAMBIENT_SYNC 将简单地强制更新 TAmbient。 如果监测计配置为执行此操作、它还将启动仿真。  

     在 TAmbient 恢复正常后、FCC、RM、SoC 可以正常运行多长时间?

    这取决于系统、这可能需要进行一些尝试。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    在我的系统中, AMB_PRED=0,并且 TAmbient 也会更新。 在这种情况下、 TAmbient 仅在放松期间更新、对吧? 频率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    根据我的理解、当  AMB_PRED=0时、 TAmbient 在休息期间得到更新。

    但在下面的日志中、客户根据需要切断 TS 信号、然后恢复 (从第6行到第9行)、电池始终处于放电模式、但 当 TS 信号被切断时、TAmbient 更新为-63C、但当 TS 信号恢复时、它不会恢复正常。 为什么会发生这种情况?

    GG 文件也随附。

    还有一个问题: 除了 Ta、Tk 之外, 是否有任何其他参数会受到异常 TAMBIENT 的影响 ?

    e2e.ti.com/.../T_5F00_ambient_5F00_0829.log

    e2e.ti.com/.../3_23002D00_reg11.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      默认情况下禁用环境温度预测(AMB_PRED = 0)。 这意味着不应 进行 t_Ambient 更新(我在监测计中运行的代码中对此进行了查找)。 客户是否尝试设置 AMB_PRED? 此外、他为什么切断 TS 信号? 您能否在不切断 TS 通信的情况下提供日志文件?  

    日志文件显示监测计始终在放电、因为我看到负电流。 这不应是 t_Ambient 的问题、因为   AMB_PRED = 0、因此它不应更新。 这里可能会发生的情况是客户切断 TS 通信、电量监测计响应错误。 我不能肯定 到底发生了什么。 请提供日志、不会中断 TS 通信。

    另一方面、我看到日志中的温度选项卡响应良好、客户切断 TS 通信、温度降至-63、然后在通信恢复后立即恢复。 我会尝试设置  AMB_PRED 并查看当 TS 通信中断时是否更新 t_Ambient。  



    由于电量监测计读取的温度已重新建立、因此 RSOC 响应良好。



    还有一个问题: 除了 Ta、Tk 之外, 是否有任何其他参数会受到异常 TAMBIENT 的影响 ?

    如果  AMB_PRED = 1、则 T_RISE 是用于环境更新的唯一温度参数。   

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    您可以在以下日志中看到正常-10C 测试。  AMB_PRED=0 (相同的 gg 文件)

    从日志中、您可以看到当平均电流= 0而  AMB_PRED=0时、TAmbient 已更新。

    背景是客户发现他们从该文件返回的其中一部手机存在以下现象:日志显示 TS 由于硬件原因在很短的时间内处于断开状态。 那么 temperature ()可以恢复正常,但 TAmbient 长时间停留在-63C。 这就是他们进行此测试的原因,希望在 字段中添加 TambientSync()变通办法这种问题。

    e2e.ti.com/.../Honor_5F00_BM009_5F00_ID5400_2D00_10C.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    我们无法设置  AMB_PRED=1、因为需要许多测试、但产品已经在现场。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    根据以上两个日志、我猜是 当 AMB_PRED=0时、 仅当平均电流=0时才更新 TAmbient。 但是 、当温度跳变非常大时、TAMBENT 似乎也在放电模式下更新了?

    需要您帮助进行确认。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    从 gg 文件中、我看到温度配置为2。 监测计将获取在 TS 引脚中测量/感测的温度。 监测计工作正常、我看到没有 RSOC 跳转。 通常、当出现 RSOC 跳转时、我们会在温度上进行调试。 客户不需要从 t_Ambient 获取信息、因为这用于后台的仿真。 TS 引脚相应地工作、因为温度()报告正常。

    我在第二个日志文件中看到 t_Ambient 遵循从 TS 引脚报告的温度()。 同样、我不会担心这一点、因为 RSOC 报告两个日志文件中都没有跳转。  

    但是 、当温度跳变非常大时、TAMBENT 似乎也在放电模式下更新了?

    正确,t_Ambient 看起来跟温度一致()。 但是、RSOC 没有问题、这不是什么大问题。

    此致、
    何塞·库瑟