This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:EV2400的 I2C 通信问题

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129838/bq76952evm-i2c-comms-issue-with-ev2400

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952EV2400BQSTUDIO

我的 bq76952 EVM 无法通过 i2c 与 ev2400通信。 EVM 通过 i2c 与 USB 电缆进行良好通信(通过 EVM 上的板载 uctrl)。  

是否需要进行任何跳线设置以允许外部 i2c 通信(ev2400是外部通信)? 我已经尝试删除 J16和 J19、但这没有什么不同

请注意、我知道 ev2400没有问题、因为我使用它与 ti guage EVM 进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、

    按照 EVM 用户指南并删除 J16和 J19、您做了正确的操作;但是、您可能需要完成一些额外的步骤。  要使用外部 ev2400与 EVM 通信、请尝试以下两种方法:

    1) 1)确保 仅通过外部 ev2400与 EVM 进行连接。  如果板载和外部 EV2400同时连接、BQStudio 可能仍与板载 EV2400通信。  要断开 EVM 的板载 ev2400、只需拔下直接从计算机连接到 EVM 的 USB 电缆。

    2) 2)确保将 ev2400的固件更新为最新版本(版本0.32)。   可通过以下链接找到固件更新: EV2400接口适配器|德州仪器 TI.com

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将 EV2400固件从0.18更新为0.32、但没有区别

    我还认为外部 ev2400上的上拉电阻可能较弱(20kohm)、因此我连接了上拉电阻器(通过打开 Reg0和 Reg 12 (对于3.3V)并连接 J15和 J18)、它实际上没有太大的差异。 虽然有时我启动 bqstudio 时、它会自动识别器件、但会在2或3秒后丢失 i2c 通信、然后它不会回来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、

    只需再次检查、您是否完成了步骤1、确保仅连接了一个 ev2400?

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、USB 电缆始终断开连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、

    您能否显示您的设置图片? 是否连接到 EV2400的 I2C 端口?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它现在似乎在工作、但连接会不断切入和切出。 用户感觉需要在 bq76952 EVM 中对特定的通信模式进行编程、使其能够以稳定的方式与外部 ev2400配合使用(100kHz、100kHz CRC、400kHz、400kHz CRC)。 我尚未尝试这些组合、我的 EVM 当前设置为默认值(不确定这四个组合中的哪一个是默认值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认设置应该可以正常工作。 我建议移除 J16和 J19 (我认为您已经这么做)、也移除 J15和 J18 (EV2400的 I2C 上拉电阻器在内部拉至3.3V)。 确保您使用的是 BQStudio 的最新版本(我认为您是因为它识别到了此器件)。  

    如果您捕获 BQStudio 屏幕的图像、我可以快速查看是否发现任何潜在问题。

    此致、

    Matt