This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:TL431-Q1与 TL431

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129624/tl431-q1-tl431-q1-vs-tl431

器件型号:TL431-Q1

请告诉我们 TL431BQDBZRQ1和   TL431BQDBZR 之间的区别。

  这些部件是否使用相同的裸片?  

  仅汽车认证?

我们发现了这两项之间的 ESD 等级差异。

请告诉我们这种差异的原因。

TL431BQDBZRQ1  

 TL431BQDBZR

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    这些器件是 P2P、但已经通过了不同的商业级和 AECQ-100分级资质认证测试、包括 ESD 测试。我们不在此 论坛上评论制造工艺的详细信息。 希望这对您有所帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masoud-San

    感谢你的答复。

    请告知我们热性能信息。

    TL431BQDBZRQ1

    TL431BQDBZR

    我们发现了这两项之间的热性能信息差异。

    请告诉我们这种差异的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kura-San、您好!

    许多因素都会影响热性能、包括引线框、模塑化合物和其他制造步骤。 希望这会有所帮助。

    谢谢。