This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:当不需要 OVLO 功能时、OVLO 引脚能否直接接地?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129878/lm5069-can-ovlo-pin-be-directly-connected-to-ground-when-ovlo-functionality-is-not-needed

器件型号:LM5069

您好!  

根据数据表、如果我们不需要该功能、可以将 OVLO 引脚接地。 如果我将其直接接地、是否正常? 或者我是否需要通过电阻器连接它?

谢谢、  

Komal Garlapati。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Komal、

    OVLO 引脚可直接接地。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。