This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:TPS2410 P2P 取代 TPS2411

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128721/tps2410-tps2410-p2p-replaces-tps2411

器件型号:TPS2410
主题中讨论的其他器件: TPS2411

您好,

TPS2411PWR 现在处于短路状态、我们希望更改为 TPS2410。

TPS2410可以提供线性启动控制功能、TPS2411具有开关控制方法、这两者之间有何差异? 以下行功能是否会受到影响?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    数据表中的"8.4.1 TPS2410与 TPS2411–MOSFET 控制方法"部分明确描述了 TPS2410和 TPS2411栅极控制技术之间的差异。 客户可以在了解这两种控制方法的优缺点后作出决定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望你们做得好!

    我阅读了数据表并找到了 TPS2410和 TPS2411之间的解释。

    TPS2410 可在 V (AC)低于10mV 时提供线性控制、而 TPS2411更适合大型阶跃负载瞬态应用。

    不过,我还有几个问题希望得到你的善意支持:

    1.我注意到、当外部电路强制 V (AC)低于10mV 时、数据表定义了"低关断"。 如果客户使用 TPS2410进行电压测量(12V)、与 TPS2411相比、这种缓慢的关断或导通会影响监控时间吗?

    2.如果 V (AC)永远不会低于10mV、我能说 TPS2410和 TPS2411之间的开通时间是一样的吗?

    非常感谢您的帮助!

    期待您的回复!

    此致、

    李新源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xinyuan Li、

    在反向电流阻断功能方面、

    1. 与 TPS2411相比、TPS2410在 Vac 变化较慢时的性能更好、因为 TPS2410的线性栅极控制会随着负载电流减小而降低栅极电压(通过增加 FET 导通电阻)、并最终在 Vout 高于 Vin 之前阻断反向电流。
    2.  TPS2410和 TPS2411在快速瞬变期间都具有类似的性能。 在 这些器件 能够检测和关闭 FET 之前将流动的反向电流为=  (快速关断阈值电压)/ FET RDS (on)
      1. TPS2410的线性栅极环路通常较慢、因此对于快速瞬变、即使对于 TPS2410、也会出现反向电流