This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2481:TPS2483 EVM 能否用作 TPS2481的 EVM? 如果是、如何操作?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2483, TPS2481, TPS2480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129748/tps2481-can-the-tps2483-evm-be-used-as-an-evm-for-the-tps2481-if-so-how

器件型号:TPS2481
主题中讨论的其他器件:TPS2483TPS2480

用于 TPS2480/1的 EVM 已经过时、我们需要某种类型的评估板。 我知道 TPS2483非常相似、引脚排列和额定功率略有不同、因此我想知道是否可以使用此 EVM 作为替代产品? 如果可以、是否有任何具体的测试建议可帮助尽可能模拟 tps2481?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alberto、

    感谢您的联系。 我们将在周一前回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们 通过电子邮件进行通信时、关闭此主题。