This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:使用 NB-IoT 模块时输出振铃过大

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130358/tps63900-excessive-output-ringing-using-nb-iot-modul

器件型号:TPS63900

您好!

我的测试设置如下:

*) TPS63900EVM 评估板
   这些开关配置为3.3V 输出和无限电流
   输入具有一个额外的470uF 电容器
*)输入是3.3V 台式电源(也尝试了2节 AA 电池)
*)输出连接到 Quectel BC95-G NB-IoT 模块
   模块配置为在通电时自动拨入网络
*)测试设置图片
    

上电后的某个时间(我想当模块尝试拨入并使用更多电流时)、输出电压如下所示:
    

我已经尝试在输入和/或输出端添加各种电容器、但实际上没有什么变化。
我知道示波器探针连接不是理想的、但将 GND 线缩短到几毫米在这里没有什么不同。

有什么想法,有什么可能出错的?
可能只是测量误差?
我不敢相信这款设备不能像预期的那样正常工作、因为它是专为 NB-IoT 模块供电...

谢谢、此致、
伯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发布此问题后、我自己已经找到了解决方案。
    NB-IoT 模块的天线接近测试设置、因此会产生很大的干扰。
    将天线移开约2米后,一切正常...