This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002C:有关规范的查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2002C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129983/bq2002c-inquiry-for-the-specification

器件型号:BQ2002C

大家好、团队、

我和我的客户  希望按 如下方式确认 BQ2002C 的规格。  请提供建议吗?

1.关于脉冲-涓流 脉宽(毫秒)

我想确认红圈中的以下值 是否正确。
1-1、以下"1"将不正确。 我认为"1ms"是正确的。 它是正确的。   
1-2、如果1-1中的"1ms"正确、则脉冲-涓流 脉宽 毫无意义。  您是否会更正脉冲-涓流 脉宽的值?


2. LED 状态  
2-1在 INH 引脚上检测到“高电平”时,LED 状态是什么?

 感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    数据表显示:"在表1中指定的时间段内、通过每秒驱动一次有效的 CC 引脚、对电池进行脉冲涓流充电。" 它看起来需要切换"1s"和"请参阅表1"的标签。 我将在下一次修订时记住这一点。

    2.数据表显示:"INH 冻结 LED 的当前状态、直到禁用被移除。"

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike-San:

    感谢您的评论。 我和客户都明白了。

    此致
    Akihisa Tamazaki