This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:最大 RILIM 范围

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130239/tps543c20-maximum-rilim-range

器件型号:TPS543C20

您好!

我是否可以知道 ILIM 引脚设置的电流限制范围?

我想知道可以使用的最大 RILIM/OCP。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    ILIM 电压的可调范围为0.1V 至1.2V。  107kΩ 0.58mΩ Ω 的标称 Rdson 和一个16:1分频器、低侧 FET 上对应于75mV 或129A、这对应于一个 Ω ILIM 电阻器。  我不建议将电流限制编程为如此高的值。  我建议最大 Rilim 为75kΩ Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Peter。

    祝你度过美好的一天!