This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:请查看原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129510/tps65263-1q1-please-review-the-schematic

器件型号:TPS65263-1Q1

您好、TI 专家、

我的客户使用 TPS65263-1Q1绘制了他们的第一个原理图。 您能否查看原理图?

这里有一些问题。

不希望使用 I2C 通信进行设置。

是否可以将 ENx 引脚设置为悬空以启用每个 DCDC 模块输出、并且 SDA/SCL 也会悬空以不使用?

2.如果 ENx 被上拉或下拉、会发生什么情况?

如果我们想通过 ENx 引脚调整输入 UVLO、可以这样设计原理图吗?

(因为我们不想使用 I2C 通信、在这种情况下、我们必须悬空 ENx 引脚。)

4.另请检查上面原理图的反馈电阻器。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我的同事 Lucia 将在星期一她回到办公室时给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的支持! 很抱歉耽误你的回答。 如有问题、

    (1)如果客户不使用 I2C、  请将 SCL 和 SDA 引脚悬空。 可以将 ENx 引脚设置为悬空以启用 DCDC。

    (2)如果 ENx 被上拉且 EN 电压高于 EN 阈值、则器件将被启用。 如果 ENx 被下拉、它将被禁用。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    (3)我已经检查了原理图。 R11和 R10是否未安装? 如果客户想要调整 UVLO、则不能只将 ENx 悬空。 请参考下面显示的电路来调整 UVLO。 仍然需要电阻器 R11和 R10、这意味着 EN 不能只是保持悬空。

    (4)我对电阻器很好。

    如有任何不清楚的情况、敬请告知。 谢谢!

    BRS

    卢西亚