This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:规格检查

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130105/lm25119-spec-check

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件:LM5119

你(们)好

TI LM25119PSQ-NOPB 和 LM5119PSQ-NOPB / LM5119QPSQ-NOPB 之间是否存在任何差异? LM5119PSQ-NOPB/LM5119QPSQ-NOPB 能否在不改变外设设计的情况下直接替代 LM25119PSQ-NOPB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这两个器件都可以直接更换、无需更改 BOM。 主要区别:

    1 -电源电压 VIN。 LM5119最大65V、LM25119最大42V

    2电源电压 UVLO、LM5119为4.9V、LM25119为4V

    如果问题得到解答、请关闭已解决的主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mahmoud

    明白了,谢谢