主题中讨论的其他器件:TPS62913、
你好
我对使用此 IC 从12V 电源获取3.3V 和5V 电压感兴趣、我的目标是使总噪声和纹波<10mV p-p 或尽可能更好。
我看到了评估模块数据、声称满负载时的纹波大约为10mV p-p、并且来自具有100mvp-p 纹波的噪声电源。 这似乎很好。
在我的设计中、我可以将一个良好的共模扼流圈作为第一个输入、以滤除12伏直流电源(壁式适配器、笔记本电脑式充电器等)的共模噪声。 然后是一个220uF + 33uH + 1000uF 的大型 CLC 滤波器。 这可以是电路的12v 输入。
此外、具有1000uF + 33uH + 220uF + 2x10uF (陶瓷电容器)或与 Vin1和 Vin2的输入相似... 以及在转换开关输出后使用 CLC 后滤波器... 该后置滤波器也类似于33uH、电气电流为220uF。 带10uF 陶瓷电容器的电容。 所有零部件都是 Lelon 品牌、LCSC 的 Sunlord / Samsung 不会获得任何昂贵的无源器件。 在之前的设计中、他们为我提供了完美的服务。
此外、每个输入和输出上都有铁氧体磁珠。
这是好吗? 这是否能够真正使纹波和噪声消音、几乎什么也没有? 我知道、此类电路输出低纹波必须具有非常小的输入纹波和噪声、因为其 PSRR 受到限制... 这就是我在稳压输出之前和之后放置所有这些滤波级的原因。
我的其他问题是:
1 - 3.3V 时推荐的电感器为2.2uH、5V 时建议的电感器为4.7uH、两者都可以使用4.7uH 吗?
2 -您的评估模块的输出端仅有2个22uF 陶瓷电容器、我可以放置5个10uF 陶瓷电容器、然后连接 LC 后置滤波器、如上所述。 但反馈电阻器仍位于 LC 滤波器之前、以确保快速响应。 这是否正常? 你推荐什么?
3 -我假设它不需要在3.3V 满载条件下工作的散热器、对吧? 由于我的5V 电压将具有很小的负载、可能仅为300mA。 是这样吗?
4 -它是否具有短路保护? 还有其他哪些保护方法? 我想放置 PTC 保险丝也不会受伤。
5-您是否有适用于此 IC 的 KiCAD 原理图符号、封装和3D CAD 文件?
谢谢!