This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:TPS54394纹波和噪声

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115799/tps54394-tps54394-ripple-and-noise

器件型号:TPS54394
主题中讨论的其他器件:TPS62913

你好

我对使用此 IC 从12V 电源获取3.3V 和5V 电压感兴趣、我的目标是使总噪声和纹波<10mV p-p 或尽可能更好。

 

我看到了评估模块数据、声称满负载时的纹波大约为10mV p-p、并且来自具有100mvp-p 纹波的噪声电源。 这似乎很好。

 

在我的设计中、我可以将一个良好的共模扼流圈作为第一个输入、以滤除12伏直流电源(壁式适配器、笔记本电脑式充电器等)的共模噪声。 然后是一个220uF + 33uH + 1000uF 的大型 CLC 滤波器。 这可以是电路的12v 输入。

 

此外、具有1000uF + 33uH + 220uF + 2x10uF (陶瓷电容器)或与 Vin1和 Vin2的输入相似... 以及在转换开关输出后使用 CLC 后滤波器... 该后置滤波器也类似于33uH、电气电流为220uF。 带10uF 陶瓷电容器的电容。 所有零部件都是 Lelon 品牌、LCSC 的 Sunlord / Samsung 不会获得任何昂贵的无源器件。 在之前的设计中、他们为我提供了完美的服务。

 

此外、每个输入和输出上都有铁氧体磁珠。

 

这是好吗? 这是否能够真正使纹波和噪声消音、几乎什么也没有? 我知道、此类电路输出低纹波必须具有非常小的输入纹波和噪声、因为其 PSRR 受到限制... 这就是我在稳压输出之前和之后放置所有这些滤波级的原因。

 

我的其他问题是:

 

1 - 3.3V 时推荐的电感器为2.2uH、5V 时建议的电感器为4.7uH、两者都可以使用4.7uH 吗?

2 -您的评估模块的输出端仅有2个22uF 陶瓷电容器、我可以放置5个10uF 陶瓷电容器、然后连接 LC 后置滤波器、如上所述。 但反馈电阻器仍位于 LC 滤波器之前、以确保快速响应。 这是否正常? 你推荐什么?

3 -我假设它不需要在3.3V 满载条件下工作的散热器、对吧? 由于我的5V 电压将具有很小的负载、可能仅为300mA。 是这样吗?

4 -它是否具有短路保护? 还有其他哪些保护方法? 我想放置 PTC 保险丝也不会受伤。

5-您是否有适用于此 IC 的 KiCAD 原理图符号、封装和3D CAD 文件?

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查看此原理图: https://imgur.com/a/EGr53ki

    它仍然不完整、反馈和其他事项仍然没有完成... 但是、主电路几乎是完整的。

    请参阅我的输入滤波和输出滤波。 现在、输出电容器是5x10uF 1206 Lelon 陶瓷电容器、后跟后置滤波器。 后置滤波器为33uH 电感器+ 2x10uF 陶瓷+铁氧体磁珠+ 47uF 电解电容器+ 100nF 小型0402陶瓷电容器。

    虽然您看到输入滤波很重、但这是为了确保不会出现任何故障。 对于 CMC 和之前的其他设备、我认为输入端不应存在噪声或纹波、这意味着输出端的纹波\Noise 将显著减少。

    我能否通过该方法实现小于10mvp-p 的纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    我将对此进行回顾、并返回给您。 在任何情况下、输入和输出端似乎有大量滤波、强烈建议使用 EVM 或构建评估板来确认这是否实现了您所期望的10mV 或更低纹波。 我还建议查看 TPS62913、它专为低噪声和低纹波而设计。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    实际上、我构建了 TPS62913电路板并制作了具有大量滤波的最终版本、但该 IC 的交货周期太短了。 再加上价格不是很友好 因此、我使用了 TPS54394。

    我将使用此电路构建一个电路板、以进行验证、然后确定构建大规模生产。 我不会购买 EVM、因为我可以构建自己的电路。

    我的兴趣是对我的问题的详细回答。 此外、输出电容限制... 我的电流电容是否足够好或应该更低?

    此外、大的33uH 后置滤波器、我想它不会影响稳压器稳定性、但在任何情况下、它之后的电容仍然被视为总输出电容的一部分、对吧?

    我想输入电容可以是任何大值... 这样做始终能有效地消除开关中对高 PSRR 的需求。

    我问的另一个重要问题是、是否可以使用4.7uH 作为3.3V 和5V 的主开关电感器? 让我们假设我要使用33uH 而不是4.7作为主滤波电感器... 可以这样做吗? 或者、它会影响稳定性、而我们更愿意使用较小的值吗?

    最后、为了整合器件、我将对 vreg5使用10uF 1206陶瓷电容器、而不是1uF 电容器、我认为这是可以的吗? 除非我只能使用100nF 0402离开。

    以获得您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    1 - 3.3V 时推荐的电感器为2.2uH、5V 时建议的电感器为4.7uH、两者都可以使用4.7uH 吗?

    可以、两种条件都可以使用4.7uH。 我不建议将其推高至更高、因为该器件具有内部补偿功能、只能处理一系列 LC 组合。

    2 -您的评估模块的输出端仅有2个22uF 陶瓷电容器、我可以放置5个10uF 陶瓷电容器、然后连接 LC 后置滤波器、如上所述。 但反馈电阻器仍位于 LC 滤波器之前、以确保快速响应。 这是否正常? 你推荐什么?

    是的、您可以使用高达68uF 的输出电容器。 是的、请从第一个 LC 级的输出中获取 FB。 如果您从第二级获取输出或进一步获取输出、器件将无法补偿产生的功率级、并将导致不稳定。

    3 -我假设它不需要在3.3V 满载条件下工作的散热器、对吧? 由于我的5V 电压将具有很小的负载、可能仅为300mA。 是这样吗?

    你是对的。 我不认为在这种轻电流水平下需要散热器。 该器件在封装底部有一个散热焊盘、将其焊接到接地应该有助于散热。

    4 -它是否具有短路保护? 还有其他哪些保护方法? 我想放置 PTC 保险丝也不会受伤。

    是的、此器件具有内置电流限制保护。 您可以查看数据表的第8页以了解所有保护方案。

    5-您是否有适用于此 IC 的 KiCAD 原理图符号、封装和3D CAD 文件?

    是的、请访问 https://www.ti.com/product/TPS54394#cad-cae-symbols 并选择要下载符号、封装、3D CAD 文件的封装和格式(KiCAD)。

    我已根据上述所有问题总结了答案。 在 VREG5电容器上、我将坚持数据表建议的1uF 电容。 是的、为了确保满足<10mV 的规格、唯一的方法是构建评估板并尝试。 您当然可以调整滤波组件以提高性能。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1输出电容:

    因此、第一级必须< 68uF、必须从中获取反馈。 但是、我可以放置更多的二级滤波器、例如采用2x10uF 陶瓷的33uH 电感器和采用铁氧体磁珠的1x47uF 电容器...对吧? 它不会影响稳定性、对吧?

    请在此处查看原理图(不完整、但显示了滤波阶段): https://imgur.com/a/EGr53ki

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Amod 将在下星期一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从第一级获取的 FB 至关重要。 但是、第二级滤波不应影响稳定性、通常我只看到 TPS62913等频率较高的第二级滤波、仅作为一个铁氧体磁珠和附加电容的示例。 但是、除了铁氧体磁珠、您似乎还有一个额外的33uF 电感器。 最好在评估板上检查性能、您可以在第二级添加或移除33uF 串联电感器、以查看稳态期间的性能以及负载瞬态。 我之前已经检查过原理图、建议 VREG5引脚上的电容为1uF。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    -我希望巨大的电感器和电容器能够尽可能地消除所有纹波和噪声。 您建议哪些值是合理的、但仍可以将纹波和噪声降低到10mvp-p 以上? 大 L 和 C 适用于中频、铁氧体磁珠适用于高频滤波。 我还看到一些专家也建议在输入端采用此类设置、因为我的12v 输入将会产生噪声。

    您能在评估板上测试类似的情况吗? 这对我来说是完美的、因为我不想获得评估板、而是构建我自己的原型... 让您在自己的一侧测试它将帮助我弄清很多!

    -如果 vreg5只是一个稳定性电容最小为1uF 的线性稳压器、那么为什么不使用10uF 或22uF 呢? 它不应影响它。 请验证我是否可以使用此类值。

    我的应用是反向游戏控制台(最大约22瓦),它具有相当恒定的负载,不是太瞬态等。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    这是我最初的想法、但遗憾的是、我没有一个方便使用的 EVM。 我需要订购它并使用与您的组件类似的组件进行测试。 相反、我建议订购 EVM 并使用您的精确滤波组件进行测试(有关铁氧体磁珠的详细信息、请参阅下文)。

    我之前没有问过、但重要的一点是、如果您在更轻的负载下或仅在更高的电流电平下寻找小于10mV 的纹波? 该器件会在较轻的电流下进入 PFM 运行模式、即使您安装了第二级 LC 滤波器、这也会显著增加输出纹波、因为 PFM 中的开关频率会随着电流的降低而降低。 请告诉我这一要求。

    如果您仅希望在器件以 PWM 模式运行时降低较高电流下的纹波、那么您可能只需在初始5x10uF 第一级输出电容器之后使用铁氧体磁珠和额外的22uF 电容器即可获得<10mV 的纹波。 例如: https://www.ti.com/lit/an/slva549/slva549.pdf 事实上、您可以使用相同的铁氧体磁珠、因为滤波器特性在 PWM 运行的开关频率下衰减最大、该频率应在600kHz-700kHz 范围内。

    但是、如果您希望在器件以 PFM 模式运行时即使在低电流下也能衰减纹波、我建议在5X10uF 输出电容器之后的输出端使用 LDO、因为无论 TPS54394中的 PFM/PWM 运行情况如何、LDO 都会在整个电流范围内衰减纹波。 此选项也显示在上面链接的应用手册 I 中。 请看一下、尝试一款包含您最终将使用的确切组件的 EVM。

    我已使用此设计进行检查、VREG5电容限制为1uF。 添加额外的电容器实际上可能会使 LDO 不稳定、并会影响栅极驱动电路的行为。 因此、我建议坚持数据表中建议的1uF 值。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请检查更新的原理图: https://imgur.com/a/uG1DFf6  ->右键单击并在新选项卡中打开

    现在、我使用了22uF 1206电容器、而不是10uF 电容器、仅在33uF 电感器之前的反馈电阻器前3个。 此外、替换了大型电气。 带有1206 22uF 陶瓷电容器的电容器、可节省空间并提供更好的选择。

    我想知道是否将额外的滤波级及其电容器视为最大68uF 电容限值的一部分? 请检查我的原理图并参阅。 反馈点之后:33uF 电感器-> 1x22uF 电容器-> FB -> 2x22uF 电容器+ 1x100nF 电容器。 这是我的第2级滤波、应消除低频和高频噪声、并使信号尽可能平坦。 这是否会产生任何负面影响?

    3.3V 电压轨始终为2.5-3安培、因此它不会达到低负载状态、而5V 电压较低、可能最高为500mA、但不会低于200-300mA。 对于33uH 电感器和其他第二级滤波、对于较低的开关频率和较高的频率范围应该是可以的。 对吧? 使用 LDO 或任何线性稳压器是不可的、因为它会产生大量热量、我不需要任何散热器。 TPS54394是我要获得的唯一 IC。

    我现在只想为 vreg5使用1uF 的电容器。

    首先、我们需要查看所选的原理图和元件值是否正常、然后我将发布布局图等...

    请检查并返回给我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了仿真、第二级滤波应该能够减少纹波。 由于电容的容差和直流偏置特性导致电容值发生变化、因此需要使用确切的组件检查10mV 或更低电压。 如果您可以分享确切的器件型号、我可以尝试一些最坏情况的型号。 请告诉我。

    FB 引脚必须连接到33uH 电感器之前的3x22uF 电容器。 由于33uH 电感器上的 IR 压降、该第二级滤波器输出将略低于第一级稳压电压、您可以通过更改 FB 电阻器来设计更高的 VOUT 来补偿该电压降-这可以在您的评估板上进行调整。 如果负载电流足够低、导致 PFM 运行、则第二级滤波将无效。 在给定条件下、您似乎主要在 PWM 模式下运行。 此外、您不会预计任何输出电流突然变化。 因此、我认为第二阶段应该是好的。 此外、只要组件在评估板上的占用空间相同、您就可以对其进行调整以提高性能。  

    此外、LDO 建议还可使您获得极低的噪声和纹波。 在本例中、Vin 和 Vout 将非常接近。 基本上、LDO 的效率非常高、损耗极低、因此发热不应成为主要问题。

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    到目前为止、我的器件如下:

    22uF 陶瓷:

     https://lcsc.com/product-detail/Multilayer-Ceramic-Capacitors-MLCC-SMD-SMT_SAMSUNG_CL31A226KAHNNNE_22uF-226-10-25V_C12891.html

    33uH L: https://lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_Sunlord-MWSA1004S-330MT_C408490.html

    4.7uH L 对于开关:

    https://lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_CENKER-CKST0603-4-7uH-M_C3002636.html

    或这个: https://lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_PSA-Prosperity-Dielectrics-MCS0630-4R7MPY1_C2937097.html

    那么、我应该使它看起来像3.335v 来进行补偿、而不是3.3V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将使用这些组件检查模拟,然后返回给您。  

    Vout 值稍高时为是。 您可以调整反馈电阻器、使其刚好位于评估板上  

    谢谢

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了产品页面以查看是否可以找到任何 PSPICE 模型、但没有找到。 但是、我使用直流偏置特性对22uF 电容器降额、并将 DCR 用于电感器。 纹波至少在 sims 中看起来非常低。 由于我无法访问这些确切的组件和 EVM 进行试用、因此我建议在原型上尝试此设计、并且可能需要对某些组件进行微调(只要它们的占用空间/尺寸相同) 例如 FB 电阻器和 LC 值、以防纹波不符合您的规格。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的帮助、我将很快开始制作原型板、并在此与您分享布局。

    但是、我想查看您的仿真结果、例如最终输出纹波和噪声。

    此外、您使用什么软件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 您可以使用 PSPICE for TI -它可以免费下载和使用。 附件是本例的仿真项目。 请注意、实际测量值会有差异、但这样可以了解如何使用滤波来降低纹波。

    e2e.ti.com/.../3441.TPS54394_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将下载它、现在我发送了请求。

    同时、您能否发布最终纹波和噪声的仿真结果.jpeg 或.png? 假设输入纹波数值不同、例如200mV 和100mV p-p

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滤波后的纹波非常平坦、因为在 sims 中使用的组件相对理想。 这只是为了证明滤波确实有效并消除了第一级纹波。 最后、最好的方法是在评估板上试用。 附加了一个新的测试台、您可以在直流电压上注入交流纹波并配置输入纹波的幅度和频率。  

    e2e.ti.com/.../3515.TPS54394_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 此处查看布局图:https://imgur.com/a/yUvfFAk

    我需要做什么修改才能最好地优化它?

    在您的最新仿真中、我还注意到第二级后的压降约为200mV、这是否真实? 我是说我不应该输入3.35v 来实现3.30v、而应该输入3.5V 吗? 如何确定? 很难使用小型 SMD 电阻器、然后对其进行去除、以此类推进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查布局并返回任何反馈。 是的、第一级到第二级的压降可能很高、具体取决于电感器寄生效应、在本例中为92m Ω。 在评估板上进行评估时、您可以调整反馈电阻器。 基本上、流经输出的最大电流和第二级电感器的 DCR 变化将决定需要补偿的压降。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的出色帮助、我将会等您的到来。

    对于3安培和0.1最差的转换电感器电阻、总最大压降大于0.3V。 意味着3.6V 应该足够了? 这适用于满载条件下的3.3V 电压轨... 当负载降低了2安培而不是3安培时、或者在启动时、会怎么样?  

    对于5V 电压轨、最大电流为500mA -> 0.5A * 0.1R = 0.05V、这意味着我可以将其设置为5.07V 左右、不会造成伤害。;

    基于这种3.3V 电源轨过压的潜在风险和不确定性、您对第二级有何建议? 我希望总纹波和噪声小于10mV p-p、那么、如果没有这种巨大的二级电感器、是否有办法实现这一点? 因为我们之前得出的结论是、在33uH 电感器之后获得反馈就非常糟糕。

    以获得您的帮助。

    编辑:

    我发现这个10uH 电感器可以替代33uH 电感器: https://lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_Sunltech-Tech-SLP1265S100MTT_C254891.html

    它的 DCR 为20mO、而不是92mO、因此3安* 0.02欧姆= 0.06v ->因此3.36v 应提供3.3V 电压、将其设置为3.37也是一个不错的选择。

    您能使用这个新的 L +在我放置时放置所有电容器来重新进行仿真吗? 我仍然对如何使用此类仿真软件感到困惑。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、降低电感器的 DCR 将有所帮助。 理想情况下、您可以使用铁氧体磁珠、因为其 DCR 要低得多、而且还应能够有效地衰减-我在前面已经指出了这一点-您可以在 https://www.ti.com/lit/an/slva549/slva549.pdf 上参考铁氧体磁珠解决方案 、因为该解决方案已经在运行、 您可以考虑使用它。

    我目前不在办公室、因此可以尝试模拟、并在一周结束前查看布局。 您应从此处下载仿真器: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 安装并打开仿真器。 从上面可以下载项目的 zip 文件。 解压缩所有文件并记下存储文件的文件夹位置。 您可以使用 File -> Open 菜单打开扩展名为.OPJ 的项目文件。 然后、您可以查看"Tools"和 PSPICE 菜单中的选项并运行仿真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果铁氧体磁珠解决方案能够提供与大电感器相似的结果、我喜欢它、主要小于10mV p-p 的纹波和噪声。

    因此、根据该解决方案、我可以使用具有 X7R 1206电容器的相同铁氧体磁珠。 由于最大输出电容器限制为68uF、我们该怎么做?

    例如、我是否应该使用4个10uF 1206电容器、然后在它们后面有反馈、然后连接 FB、然后在它将2个10uF 电容器+ 1uF 电容器+ 100nF 电容器作为最终输出电容器后?

    或者、我能否仅使用68uF 作为输出电容器并在其后面获取反馈、然后将铁氧体+ 2x10uF (或2x22uF)输出电容器作为独立级放置、而不受最大输出电容限制的约束?

    请提出您的意见。

    我将在周末试用这款模拟器、同时也非常感谢您的测试。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在第一级 Cout 上继续使用3x22uF。 然后、您可以尝试使用铁氧体磁珠而不是电感器、之后您可以添加一个2x22uF 或3x22uF、就像您已经拥有的那样。 反馈仍将从第一级的输出抽头。 但是、由于铁氧体磁珠的 DCR 远小于电感器、因此从第一级到第二级的压降也应小得多。 我还没有查看您的布局、并将向您提供有关该布局的反馈。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    那么、我所理解的是、68uF 的最大电容限值仅适用于第一级? 因此、我可以在第二阶段(在合理范围内)添加尽可能多的内容、对吧?

    我决定使用10uF 1206、因为我发现非常便宜可靠的 X7R、我发现最好的1206 22uF 是 X5R。。。 全部都是 LCSC 三星品牌。

    因此、在第一级、我得到总计为70uF 的7x10uF 1206 X7R 电容器、接近68uF 限制、并且由于所有电容器都是陶瓷电容器、因此直流偏置会使总有效电容器小于68uF、因此这是安全的。

    然后、我添加具有相同1206 10uF 电容器的铁氧体磁珠... 5个电容器、如果可能、甚至更多。 加上一些小电容器、如这里和这里的1uF 和100nF。

    这是我想要的10uF 1206 X7R: lcsc.com/.../Multilayer-Ceramic-Capacitors-MLCC-SMD-SMT_Samsung-Electro-Mechanics-CL31B106KAHNNNE_C14860.html

    这是否正常、不会导致任何稳定性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处查看新的布局格式: https://imgur.com/a/Dvxdkqq

    我以另一种方式排列了电容器、以调整电路板的形状和格式。 它确实符合布局说明中的原则。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还计划在布局上进行 VIN、VOUT、SW、GND 平面布线? 也许您可以显示主平面和布线的布线。 组件放置通常是可以的、但参考引用标识符看起来与您共享的原理图不同。 我会尝试使 FB3远离电感器 L7、以减少铁氧体磁珠返回电感器的噪声拾取。 如果可能、您可以尝试像 FB2那样放置它、使其远离电感器 L3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此电容分布应该可以。 确保点击第一级电容器输出的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、电容器放置是否正常? 这很好、因为如果不是、我需要返回使用22uF 电容器。 我一定会从第1阶段结束时挑选反馈。

    组件标识符会发生变化、因为我经常更改内容以演示组件放置方式、因此、我现在将保留这些符号、因为我们已商定了电容放置方式。 我将确保让 FB3像您提到的那样远离电感器、并清理组件的命名和编号。

    为了确认情况、第一级有7x10uF 1206 X7R 电容器、相当于70uF、但由于直流偏置、实际值将会更小。 第二级输出具有5x10uF 1206 X7R 电容、电容为50uF。 这是好吗? 有问题吗?  

    至于其他信号、反馈电阻器、其他组件等... 他们都将完成... 在我完成组件选择及其放置后。 您提到布置"基本上"还可以、除了 FB3、还有哪些其他问题妨碍了布置的完美?  

    我还注意到5V 第二级电容器(从上图中的 C34开始)有点靠近电感器。 这会是个问题吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电容器放置正常。 但我只能看到电容放置、而不能看到 VOUT、VIN 和 GND 等其他平面覆铜。 您可以遵循数据表布局作为指导、因为这将是推荐的布局。  

    [~ userid="477925" url="Δ t//support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/111579/tps54394-tps54394-RIPPLE-and-Noise/4163936#4163936]*要确认操作、第一级具有7x10uF 1206 X7uF 电容、但实际偏置电容值会因偏置电容值较低而等于70uF。 第二级输出具有5x10uF 1206 X7R 电容、电容为50uF。 这是好吗? 有问题吗?  [/报价]

    是的、这是良好的电容分布。 我看不到它有任何问题。

    [~引脚 userid="477925" url="/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/111579/tps54394-tps54394-RIPPLE-and-noise/4163936#4163936]I 还注意到5V 第二级电容器(从上图中的 C34开始)在电感器附近。 这是否会成为问题?

    是的、理想情况下、第二个 LC 级(FB +第二级电容器)应与第一级相隔一定距离、以避免噪声耦合回到第一级。 这与第32页 TPS62913数据表中的图10-2所示的概念类似。 遗憾的是、对于 TPS54394而言、它通常只使用一个 LC 级、因此您必须尽可能地放置铁氧体磁珠和二级电容器、因此没有关于如何使用 TPS54394进行此操作的准确指导。 一种更简单的选择是在负载附近而不是在 TPS54394组件附近添加铁氧体磁珠和二级电容器- TPS62913数据表中也提到了这一点。

    [~引脚 userid="477925" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/111579/tps54394-tps54394-RIPPLE-and-noise/4163936#4163936"]

    至于其他信号、反馈电阻器、其他组件等... 他们都将完成... 在我完成组件选择及其放置后。 您提到布置"基本上"还可以、除了 FB3、还有哪些其他问题妨碍了布置的完美?  

    [/报价]

    这主要是我所提到的铁氧体磁珠位置。 此外、如果您可以使用所有组件和布线/覆铜等更新布局 我也可以再看一下。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已完成路由、请在此处查看: https://imgur.com/a/ZlM6Hb6

    如果您不了解图片中的任何内容、请说明。 我希望这是完美的布局和布线、因为我希望尽可能降低纹波和噪声。

    滤波器电容器为1206 X7R 10uF 陶瓷电容器:CL31B106KAHNNNE

    滤波电感为4.7 μ H:MCS0630-4R7MPY1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 让我看看、明天就给您提供任何反馈。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    是的、布局和布线看起来不错。 EN 路由似乎位于 SW 节点下方和附近-是否可以将其路由到远离 SW 节点的位置? 为了确保所有参考引用标识符都正确映射、您是否介意共享最新的原理图?

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../low_5F00_noise_5F00_DC_5F00_PSU.pdf

    你好

    我已附上原理图文件。

    请告诉我或在图片中显示启用跟踪的路由位置? 我想它可以脱离电感器、但会走很长的路、它不会影响它的长距离、对吧?

    输入的电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错的 Hossam。 对于 EN、即使布线较长、也可以将其从 SW 节点布线、也可以使用过孔连接到内层或底层。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 此处检查 EN 引脚的修改布线:https://imgur.com/a/kI1pxog

    粉色标记是 EN 路由、而红色标记是开关引脚。

    我找不到路由它们的方法、但正如您看到的、从芯片下方远离电感器、但仍然靠近开关引脚、如您所见。 之前的布线也使用底层、但直接位于电感器下方。

    如果您找到另一种更好的方法、请使用我的图片和 MS Paint 来指出。 我真的不需要任何问题。

    除了我所做的以外、执行该布线的唯一方法是将其路由到电路板的边缘、路径非常长、这不是最佳选择、并且将位于第一级或第二级输出布线和电容器下方、这可能更糟糕。

    请为您提供输入

    编辑:我注意到我的布线与评估模块布线非常相似、除了评估模块使用另一个封装。 但是、布线来自相同的布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您拥有的粉色路线应该可以正常工作。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、现在电路板是完美的、不需要其他增强?

    如果是、请在制作原型板之前通知我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    请在此处查看3D 图片: https://imgur.com/a/rq5M1Ev

    我对设计进行了以下修改:

    1-将自举0.1uF (100nF)从0603更改为0402、以类似于 Vin1和 Vin2闭合去耦电容器。 此外、对于 vin1和 vin2、我们还有大号1206 10uF 闭合去耦电容器+ 220uF 闭合大容量电容器。

    2 -我们同意使用应用手册中类似的铁氧体磁珠、但遗憾的是它不适合电路板。 因此、我更改为这个:Murata 的 BLM31KN271SN1L 是1206 (稍小一点)、在不同频率下具有巨大性能、请在此处查看(页面底部的图表):
    https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=BLM31KN271SN1%23

    它显示100MHz 时的阻抗为270欧姆、而25MHz 时的阻抗约为170欧姆、这大于应用手册1中在25MHz 时的阻抗约为100欧姆。 唯一的缺点是新的直流电阻约为20 Mohms、3安培时的压降电压为0.06v。 因此、我将3.3V 电压轨反馈电阻器更改为 r1=34kohm、r2=10kohm、以输出3.366v ->这意味着它在磁珠之后大约为3.306v、这是非常棒的。

    这一个: https://www.murata.com/en-sg/products/productdetail?partno=BLM31KN471SN1%23

    看起来比之前的一个好、20 m Ω 直流电阻、在不同频率下具有非常大的阻抗...  

    但是、我发现了一个与应用手册中的类似的器件、它位于以下位置: https://www.digikey.com/en/products/detail/fair-rite-products-corp/2773037447/8594245

    适用于较低的频率、也许我可以将其安装。

    但我非常担心磁珠在高电流上的性能、例如3.3V 电压轨的3安培电流。

    而对于5V 电源轨、最大预期电流约为0.5安、r1=56k r=10k、输出为5.049v... 使用0.5安培时、压降将为0.01V、这不起作用。 即使电流可能为1安、最终电压也会在5.029v 下正常。

    请从您的一侧检查这些计算结果和电阻器值。

    3 -细微更改、例如220uf 电容器尺寸、J3尺寸等。

    最后一次请检查这些修改、如果可以、我可以将 Gerber 发送给私人... 为了让我100%确信没有任何问题。

    很抱歉让你累了,你的支持很棒。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重要更新: https://imgur.com/a/QrrUC1k

    我已经设法从应用手册中看到铁氧体磁珠! 对于较低的频率肯定更好、并且更合适。

    请检查上图、红色标记表示5V 电压轨、而品红色标记表示3.3V 电压轨。 我不得不放置一个5V 的过孔、我认为这是可以的吗?

    为了让您对此有什么想法、我认为这可能是最后的想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    让我通过电子邮件与您联系、以便您可以向我发送文件。

    谢谢、

    模块