This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:有关 TPS2373的问题。

Guru**** 2383880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124687/tps2373-question-about-tps2373

器件型号:TPS2373

尊敬的团队:

我对 TPS2373有疑问。  

当我将 TPS2373的 BT 引脚连接到 BT PSE 时、无法让其正常工作。 我已将 APD 引脚连接到 RTN、但 BT 引脚始终悬空、当我连接到 BT PSE 时无法使其输出低电平。

下面是我的原理图、您能帮我检查是否缺少任何设置吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们的团队正在研究此问题、并将在2个工作日内回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的大力支持!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    您能更详细地描述您的问题吗?

    您能否在 VDD 和 RTN 之间获得正确的输出电压?

    BT 引脚是否仅存在问题?  TPH 和 TPL 如何?  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的支持!

    我们发现 BT 引脚未驱动为低电平、因为我们没有将电源连接到 VC_IN 引脚。

    但在我们的设计中、我们的转换器设计不使用变压器、我是否可以使用 VC_IN 的电阻分压器设计(VC_IN 需要多少电流?) 或者、我是否需要另一个转换器来提供电源?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很高兴听到您发现问题! VC_IN 上的电压小于8.5V、这使得 IC 的启动控制关闭开漏 BT 引脚。  

    从下面显示的方框图中可以看出、VC_IN 主要连接到比较器的输入端、VC_OUT 的开关和下拉电阻器。 启动后、VC_IN 和 VC_OUT 之间的开关将打开。

    如果您不需要 VC_OUT、则应能够使用电阻分压器在 VC_IN 上提供大于8.5V 的电压以通过启动。 虽然 VC_IN 和 VC_OUT 上的内部下拉电阻器可能会使您尝试获得合适的电阻分压器值(很抱歉、我也不知道这两个下拉电阻器的值)。 此外、VC_OUT 至 RTN 之间的最大电压为20V 、因此 VC_IN 电压也应小于电阻分压器中的20V。  

    如有任何疑问、请告知我们!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我现在将关闭该主题、因为找到了原因。

    如果您有任何疑问、请打开新主题、我们很乐意为您提供帮助!

    此致、

    Diang