This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 原理图和 PCB 设计审查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122886/tps23753a-tps23753a-schematic-and-pcb-design-review

器件型号:TPS23753A

我们使用 TI TPS23753A 构建了一个器件、并希望提交原理图和 PCB 的设计审查。 我在哪里可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    您有两个选项、以最适合您的选项为准。  

    您可以在 E2E 上以 pdf 格式将原理图发布在此处、并将指派一名应用工程师。

    2.直接通过电子邮件发送给我们的团队

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    请查找随附的原理图 pdf 文件。  

    e2e.ti.com/.../0825.POE.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adnan、

    感谢您的文档。 我们将在3-5个工作 日内为您提供反馈。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    我看到您发送的原理图与 Gerald Millar 相同。 原理图对我来说一般都很好。

    一个小建议: C11额定电压为6.3V、接近5V 输出电压。 您可能会略微增加额定电压。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan

    原理图 已经过审阅。 我现在将关闭 该线程 。

    如果您需要进一步的帮助、 请回复电子邮件或打开新主题帖。

    此致、

    Diang