Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
您好!
我们在电池产品中使用 BQ25895芯片。 我们使用运输模式。 我们注意到、当我们退出运输模式时、无论是通过/QON 的逻辑高电平到低电平转换、还是通过连接 VBUS、输出 VSYS 都不会直接从0V 变为4.2V。 相反、它在1.2V 持续大约220ms、然后变为4.2V。
这会导致 MCU 的引导时序出现问题。 您能解释一下这种行为以及如何更改它吗?
请查看随附的 VSYS (通道1、黄色)和3.3V LDO 输出(通道2、蓝色)的屏幕截图、其中显示了不同的步骤。
谢谢你
此致