This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130116/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404

高功率集团、   

无法在 LLC 电源上正常工作的软启动。  系统需要几秒钟才能最终启动、并且在运行时看起来运行良好。  具有交错 PFC 前端的电源以大约92%的总体效率运行。  我现在处理的主要问题是启动。  LL/SS 未按预期斜升。  请参见随附的。   

Stuarte2e.ti.com/.../No-Soft-Start2.pdf

e2e.ti.com/.../No-Soft-Start2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    您能否将设计计算器与您的功率级值共享。

    此致

    曼尼甘塔 P